This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:TMS320DM368

Guru**** 2581395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607233/linux-tms320dm368-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

尊敬的先生:


我是来自 Cimcon India Pvt 的 Manish dabhi。 艾哈迈达巴德公司
我已经购买了 Leopardboard368电路板并从闪存引导(默认情况下)。


我的问题是:
问题1:-当电路板与 LI-IMX122-P33 SPI 接口摄像机连接时、它无法成功启动。
内核搜索 USB 摄像头默认使用 UVC 驱动程序。


日志是:-
UVC 打开-------------------------------------------------------
VideoStream:UVC DEV /dev/media 使用 FD 3打开

问题2:-当电路板连接以太网电缆时、以太网端口闪烁、但无法获得以太网接口(eth0/eth1)。


请告诉我 LI-IMX122-P33摄像头驱动程序图像在电路板上的存储方式和位置。

请提供 Ubuntu 12.04的最新版本 SDK 链接和与电路板相关的完整文档。

谢谢、此致、
Manish dabhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    请联系该封装的 Leopard Imaging、因为 Leopard 电路板是第三方、我们可能无法支持该论坛。