This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSK3358:安装脚本错误

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607021/tmdssk3358-wrong-setup-scripts

器件型号:TMDSSK3358

AM335x 入门套件的 SD 卡本身不支持。

这是设置脚本输出。 我应该怎么做???

Main@Ubuntu:/media/main/START_HERE ./START_HERE.sh

--------------------------------------------------
                        BeagleBone 启动
--------------------------------------------------

此 START_HERE.sh 脚本只能为 BeagleBone 运行
并将帮助配置该器件以及运行
BeagleBone 上的开箱即用示例。  如果您使用的是 AM335x
此 SDK 也支持 EVM、请在下面输入"y"
以退出此脚本
[n] y
Main@Ubuntu:/media/main/START_HERE