This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:带散热器的表面最大力

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651536/tms320c6748-surface-max-force-with-heat-sink

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

客户询问 C6748承受的最大力、需要它进行机械设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的客户使用哪种封装? 如果是间距为0.8毫米的封装、则此主题应回答您的问题:

    e2e.ti.com/.../615253

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yodan、

    是的、目前间距为0.8mm、在新设计中将使用0.65mm 间距、

    客户认为该帖子上的数据是老化测试数据。 但他们的问题是在跌落测试期间、外壳可能会变换并接触 DSP 封装、因此他们需要能够承受的封装表面承受力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有这些信息。 让我咨询一下设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。
    请注意、响应可能会由于节假日而延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAPL138/C6748、361ZCE 封装选项、0.65mm 间距、0.4mm 焊球直径、SnAgCu 焊球:

    @90C 环境温度、最大压缩负载以确保10年使用寿命: ~155N

    OMAPL138/C6748、361ZWT 封装选项、0.8mm 间距、0.5mm 焊球直径、SnAgCu 焊球:

    @90C 环境温度、最大压缩负载以确保10年使用寿命: ~330N