This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:C2000演示软件

Guru**** 2850070 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652764/rtos-amic110-c2000-demo-software

器件型号:AMIC110
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我的客户要求 AMIC110端的软件用于 AMIC110 + C2000演示。

我检查了论坛、发现应根据此链接发布此帖子。  

但我没有找到它。 有人能帮我指出我可以从何处下载演示软件吗?  

我只能找到 PDK RTOS 和 PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.02。

但未找到演示软件包、其中应包含 SPI 通信和 EtherCAT 消息、用于处理 C2000端。 客户同时拥有 AMIC EVM 和 C2K EVM。 他们希望运行演示、但缺少软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    它包含在 PRU-ICSS EtherCAT 从站01.00.05.00中
    在 TI ESC SPI 从模式下、用于支持适用于 EtherCAT 的 ASIC 模式的 TI ESC SPI 接口下进行了介绍
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的回复!
    我向客户指出了软件、只是得到了他们的反馈。
    他们希望了解即用型解决方案软件包、这意味着它包含 AMIC110和 C2000端之间的 SPI 通信。
    因此、应该有两个不同的软件应用程序。 一种适用于 AMIC110、包括与主器件的 EtherCAT 通信和与 C2000的 SPI 通信。 另一个用于 C2000、部分功能是控制电机、SPI 也与 AMIC110通信。
    那么、您能否帮助指出我们可以从何处获得这些即用型解决方案软件包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven
    很抱歉耽误你的时间。 我们正在与负责的团队进行核实。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    有关 AMIC110 + C2000解决方案上的 EtherCAT 无 DDR 的配套资料、请访问 processors.wiki.ti.com/.../EtherCAT_DDRless_on_AMIC110_C2000

    有关 在 controlSUITE (www.ti.com/.../CONTROLSUITE )上应用 C2000补丁以支持带有 AMIC110的 ET1100模式的信息,请参阅(processors.wiki.ti.com/.../EtherCAT_DDRless_on_AMIC110_C2000)部分。

    c2000_esc_et1100.patch 可从 git.ti.com/.../patches 获取 、您可以在下的脚本 escSetup.bat 中注释掉 PDK Thumb 模式构建 git.ti.com/.../ethercat-et1100 、以将补丁应用于 C2000 controlSUITE。 有关构建 C2000项目的详细信息、请访问 www.ti.com/lit/ug/spruig9/spruig9.pdf、该也可从 controlSUITE 中获取。

    此致、
    Garrett