This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2HX:SoC 电源故障错误

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649934/evmk2hx-soc-power-failure-error

主题中讨论的其他器件:UCD9090UCD9244

大家好

我购买了新的 EVMK2HX、但 LCD 上显示"SoC 电源故障"。
我尝试了以下 UCD 恢复过程、但没有改进。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
UCD 恢复过程如下所示。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

processors.wiki.ti.com/.../EVMK2H_Hardware_Setup

1.下载(* A) UCD_Configuration_Standard_Release.zip 参考
"UCD 电源管理模块现场更新"。

2.复制(* B) UCD_Update_Tool_Rev 1 _ 1. 从 EVMK2Hx 中包含的磁盘执行 zip。

请参阅以下 pdf 安装 Python 和 PySerial。
processors.wiki.ti.com/.../Bmc_tool_ucd_update_guide_v2.pdf

4.I 从命令行执行了(* B)压缩文件中包含的 bmc_tool.py。
 C:\ Python 27> python bmc_tool.py

5.从 bmc _tool.py 的 UI 屏幕中选择 BMC 端口后,按"打开"按钮,
 选择 UCD 9244 _ 52 _ A 05。 txt 包含在(* A)的压缩文件中,然后按“执行”按钮。

6.执行上述程序后,等待一段时间,
 显示"已完成发送所有命令"消息。(无错误)

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Hidekazu、

    您提到、在步骤2中、您复制了 UCD_Update_Tool_Rev 1 _ 1。 从磁盘压缩。 您是否检查了 bmc_tool.py 的第239行是否有以下更改?

    如果'I2CWrite' in line and len (line)< 256:

    如果没有、请从 wfcache.advantech.com/.../UCD_Configuration_Standard_Release.zip 下载最新版本

    另请更新软件包中的所有3个配置文件、并尝试查看是否解决了问题。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rex

    感谢您的评论。
    我使用默认值(70)执行、因为它在第239行中。
    目前、EVM 还不在手边、因此我们无法立即确认。
    但是、在下面的 E2E 中有一条说明、即使它从70更改为256、也没有得到改善。

    e2e.ti.com/.../588767

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hidekazu、

    您提供的链接已于2018年4月解决问题。 客户告知第239行的问题值不正确。 另一位客户在2011年5月发布的更新失败。 我看到他不需要将 DIP 开关设置为"无引导"模式。  

    请务必使用日期为2016年的 bmc_tool.py 文件。  已知最初随 EVM 提供的较旧版本存在缺陷、导致错误成功。这已在最新的 BMC 工具中修复。 请从 Advantech 网站下载、  

    http://www2.advantech.com/Support/TI-EVM/EVMK2HX_sd4.aspx。 

     请参阅论坛成员之一发布的以下主题、该成员成功更新了 UCD 并详细介绍了步骤。

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/491252/1798301?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ucd#1798301

    已知正确应用 SoC 电源故障问题的最新 UCD 解决方法稳健。

    雷克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    这是 Hitoshi、TIJ 的 FAE。
    UCD 已相应地更新。

    我已将数字从70修改为256、如下所示:
    如果'I2CWrite' in line and len (line)< 256:

    之后、显示"boot complete"、"SOC power failure"消失。
    所有三个文件均已更新。
     UCD9090_104_A04_TI_30%_20151120.txt
     UCD9244_52_A05.txt
     UCD9244_78_A04.txt

    将负责 EVM。
    非常感谢您对此提供的友好支持。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    很高兴听到问题得到解决。 感谢您的告知。

    雷克斯