This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:擦除 NAND 存储器时出现 OMAP-L138问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651841/omap-l138-omap-l138-problem-with-erasing-nand-memory

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

您好!

e2e.ti.com/.../2860.SOM_2D00_P.zip

e2e.ti.com/.../1665.sch_5F00_som_5F00_work.zip

我制作了一个基于 OMAP-L138的 PCB (som-p.zip -我们的 PCB 方案 、sch_som_work.zip -工作原型、成功运行)。   我配置了从 UART2加载的引导引脚。 连接 OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40并输入命令 sfh_OMAP-L138.exe -erase -targettype OMAPL138 -flashType NAND -p COM4 -v  以开始擦除 NAND 存储器之后。 下面是一个日志:

------------------------------------
适用于 OMAP-L138
Copyright2017的 TI 串行 Flasher 主机程序、德州仪器、Inc.
版本。 1.67
--------------------

[type]全局擦除
[目标] OMAPL138
[器件] NAND
[与非块] 1
尝试连接到器件/dev/ttyUSB0...
按任意键可随时结束此程序。
(AIS 解析):读取魔术字0x41504954。
(AIS 解析):正在等待 BOOTME... (立即加电或重置目标)
(AIS 解析):已接收 BOOTME!
(AIS 解析):正在执行启动字同步...
(AIS 解析):正在执行 Ping 操作码同步...
(AIS 解析):正在处理命令0:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):加载了地址0x8000000的14100字节段。
(AIS 解析):处理命令1:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将1352字节段加载到地址0x80003714。
(AIS 解析):正在处理命令2:0x58535906。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在执行跳转和关闭...
(AIS 解析):AIS 完成。 跳转至地址0x8000000。
(AIS 解析):正在等待完成...
(AIS 解析):引导成功完成。
正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...
目标:BOOTUBL
目标:完成 

在该程序冻结后、没有发生任何情况。

对于工作原型日志、请单击此处(所有工作正常):





------------------------------------
TI 用于 OMAP-L138
(C) 2017的串行 Flasher 主机程序、Texas Instruments、Inc.
Ver. 1.67
--------------------

[type]全局擦除
[目标] OMAPL138
[器件] NAND
[NAND 块] 1
尝试连接到器件/dev/ttyUSB0...
按任意键可随时结束此程序。
(AIS 解析):读取魔术字0x41504954。
(AIS 解析):正在等待 BOOTME... (立即加电或重置目标)
(AIS 解析):已接收 BOOTME!
(AIS 解析):正在执行启动字同步...
(AIS 解析):正在执行 Ping 操作码同步...
(AIS 解析):正在处理命令0:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):加载了地址0x8000000的14100字节段。
(AIS 解析):处理命令1:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将1352字节段加载到地址0x80003714。
(AIS 解析):正在处理命令2:0x58535906。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在执行跳转和关闭...
(AIS 解析):AIS 完成。 跳转至地址0x8000000。
(AIS 解析):正在等待完成...
(AIS 解析):引导成功完成。
正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...
目标:BOOTUBL
目标:完成
Target:Size
目标:00000001
Erasing flash
0%[-------------------------------------------------------]
100%████████████████████████████████████████████████████████████μ A
100%████████████████████████████████████████████████████████████μ A
擦除完成
目标:完成
目标:完成

我尝试使用示波器、并且看到 NAND I/O 上的时间图很好、但在我的 PCB 上、它们都是3.3V。

问题可能出在哪呢?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到与 SOM 相同的8位 NAND 器件? 串行闪存和引导实用程序会将刷写实用程序下载到外部存储器中、您是否按照以下文章中的说明修改了该工具并为电路板重建了该工具:

    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138

    您是否使用 SOC 能够从 NAND 器件读取和写入的裸机代码独立验证了接口。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户表示他按照文章中所述重建了工具。 (您是否看到与 SOM 相同的8位 NAND 器件?) -不理解问题。