This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5501:PGPIO 端口和 EMIF

Guru**** 2955880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652472/tms320vc5501-pgpio-port-and-emif

器件型号:TMS320VC5501

如果 GPIO6引脚在复位期间处于高电平、我们能否将 D[31:16]用作 PGPIO[19:4]。 实际上、我们将 D[15:0]用作 EMIF 数据位 EMIF D[15:0]、对于该配置、我们在复位期间将 GPIO6保持为高电平。 那么、我们能否将 D[15:0]用作 EMIF 数据位、同时将 D[31:16]用作并行 GPIO 端口 PGPIO[19:4]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal、

    可以提供帮助的同事已收到有关您的查询的通知。 我们的回复因节假日而延迟。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    如果 GPIO6引脚在复位期间处于高电平、我相信您不能将 D[31:16]用作 PGPIO[19:4]。

    请参阅《TMS320VC5501/C5502引导加载程序的1.3.1引脚复用应用手册》(SPRA911C)。

    一旦 GPIO6被设置为高电平、就没有软件机制来将 EMIF 引脚的模式更改为 GPIO。

    也许您仍然可以通过驱动像 GPIO 一样切换每个引脚的 EMIF 数据来将这些引脚用作 EMIF 数据引脚。 您甚至可以像这样输入数据、但它不会像普通 GPIO 那样简单。

    C5515/35/45/17等较新器件允许您在引导至 GPIO 后将 EMIF 的引脚重新用于其他用途、但 C5501似乎不支持此功能。

    您的引导模式是什么? 是否可以更改为其他引导源(如 SPI)以将这些 EMIF 引脚配置为 GPIO (GPIO6 =低电平)?

    希望这对您有所帮助、
    标记