This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:有关66AK2G02并行接口+ 1024K FFT 的问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB, TMS320C6748, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652582/66ak2g02-questions-about-66ak2g02-parallel-interface-1024k-fft

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:FFTLIB、 TMS320C6748、 66AK2G12

我们正在尝试将此芯片用于新的 DSP 项目。 我们需要以每秒100兆字节的速率从 FPGA 读取数据(ADC 样本)。

总线宽度应为16或32位。

我想知道在这个微处理器中是否有能够以这个数据速率读取的并行接口?

在该项目中、我们需要执行1Meg FFT (1024K)。

我们是否可以在 FFTLIB 中为此 CPU 使用 hte 例程?

在 FFTLIB 页面上,它显示它适用于66AK2E02 (使用"E"而不是使用"G"): http://www.ti.com/tool/FFTLIB

这是因为该库在66AK2G02发布之前于2014年发布了吗?

如果它不与 G02配合使用、 我想知道 哪个 FFT 库与该 CPU 配合使用?

在该处理器上执行1024K FFT 所需的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以提供帮助的同事已收到有关您的查询的通知。 我们的回复因节假日而延迟。
    感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有相同的问题。
    我们可以将 FFTLIB 用于66AK2G02吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们决定退出此处理器并迁移到 TMS320C6748。我们绝对不会等待3周的答案!!! 即使其中一周是假期。

    在 TMS320C6748中、我们在1-2天后得到解答。

    另一个原因是66AK2需要至少10个电源模块才能运行。 这些模块的成本高于 CPU 本身!

    TMS320C6748仅需要3个或4个简单电源模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aronii
    感谢您在此处提供反馈。 我很遗憾您在 K2G 支持方面没有获得良好的体验。 支持 K2G 和 C6748产品的基础专家组是相同的,因此我向您保证,您将获得良好的掌握。
    我们在假期的支持方面确实遇到了一些小问题、但现在我们正在努力尽快解决客户问题。
    与 C6748相比、K2G 相对较新、因此有时支持查询本身可能需要更长的时间。
    这两种器件都有很好的选择,C6748无疑拥有更独特的功耗性能-成本优势。
    但是、如果您正在寻找 Cortex A 类 ARM、c66x DSP 和更高的性能(C6748将以456MHz 的频率推出)- K2Gx 和 AM570x 系列可能仍然与您相关。

    K2G 的电源管理解决方案有2组参考、我希望大家已经了解了这两组参考。 处理器具有很高的集成度、因此具有更多的电源轨。

    请查看以下帖子
    e2e.ti.com/.../654782

    其中介绍了支持600MHz K2G 的现有电源设计、下面提供了1GHz K2G 版本的指针。

    在不久的将来、现有的66AK2Gx 评估模块将使用 TPS65911A + 66AK2G12进行更新。 这只是一个 BOM 更改。
    http://www.ti.com/tool/evmk2g

    K2G 的另一种电源解决方案选项是66AK2Gx ICE 上使用的分立式电源解决方案。
    http://www.ti.com/tool/k2gice

    因此、如果您对系统 BOM 问题还有其他后续问题、请打开一个新帖子-在任何时候、您都需要重新考虑 K2G 以满足您的更高性能需求。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaizu-San
    请为您的请求打开一个新帖子。
    我将向软件团队强调您对该问题的期望。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 AL 中对66AK2G 支持团队或 CPU 没有任何经验、但事实是3周后、在这里发布的简单问题没有答案。
    我知道您不喜欢客户在论坛上投诉、现在您要求 Kaizu 先生打开一个新论坛。
    对我来说可以、我对答案不感兴趣。 我已做出决定。