This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:IPC 的替代方案

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652242/linux-am5718-alternatives-to-ipc

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们刚刚尝试了 MessageQ Linux/TI-RTOS 通信示例、并获得了每条消息~100usecs 的结果

在我们的使用方案中、DSP 应能够与接收和准备数据的 cortex A15内核并行处理相对较小的数据块(大小约为128-256个项目的浮点阵列)。 在这种情况 下,我们将获得大约 x100的 DSP 处理时间本身(对于一个数据块)。

是否有任何其他方法可以将数据从 ARM 传送到 DSP 并启动 DSP 处理、这将显著降低时间开销?  

我认为我们可以使用共享存储器来分配数据交换缓冲区、但我们需要让 DSP 知道它应该开始处理新数据

感谢您的帮助!