This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:CCS 安装程序

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662000/linux-am3358-ccs-installer

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好

我在运行  

sudo ./ccs_setup_5.3.0.00090.bin

我得到以下错误

请设置显示。 无法在控制台模式下安装 Code Composer Studio v5。

如何解决此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5242741、

    您需要安装它。
    sudo apt-get install libx11-6:i386

    此致、
    Kemal