This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:EVM 的 LCD

Guru**** 2903760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661720/tms320c6748-lcd-for-the-evm

器件型号:TMS320C6748

您好!

我使用的是 TMS320C6748EVM、我想在其中添加一个图形 LCD (并行16位)。

当我购买此 EVM 时,我记得 TI 提供了一个具有相同板的 LCD (TMDXLCDK6748??) 。

现在、我看到 LCD 套件已停产、没有剩余记录...

您能告诉我它是哪种显示的吗?

或者、您可能还建议将哪种显示器与此 EVM 配合使用?

问题在于、这个套件中使用的 VGA 芯片(THS8135PHP)很快就会过时(MOUSER.COM 上说: NRND: 计划淘汰、并且制造商将停产)。

因此 VGA 显示不是一个选项。 从该板获取显示的唯一方法是使用 P1和 P2显示标题。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有记错的话,原来的显示器是来自 Newhaven (

    他们在其网页上写下自己与 TI 合作的信息、但不知道器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个与 LCDC 输出兼容的显示(在本例中为 TMDXLCDK6748 LCD RGB 接口)都应该正常工作。 TI 不推荐使用特定显示屏(供应商)。
    您可以根据自己的用例选择最合适的显示屏。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的