This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引导存储器映射和文档

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661652/am5728-boot-memory-map-and-documentation

器件型号:AM5728

您好!


有没有人能帮助我了解 AM5728 EVM 引导存储器映射(从 ROM 到 DDR)以及引导 Uboot、引导加载程序、内核和文件系统大小及其处理方式的详细信息?

此致

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    首先阅读这两页有关引导过程 此过程的信息、然后深入阅读 AM572x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 I) 并阅读 第33.3章通过 ROM 代码进行器件初始化。 这些文章应足以理解引导过程的基础知识。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kemal、

    感谢您提供链接、这对于了解引导非常有用。

    请告诉我这些位置的地址(物理地址)。

    AM5728 EVM 的完整存储器映射。

    此致
    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 AM57x 处理器 SDK Linux:定制要在新平台上运行的多核应用中找到 AM5728 EVM 的完整存储器映射文档表1。 AM572x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 I) 第2章存储器映射中的默认 PSDK 存储器映射和更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以根据自己的理解、以简短的方式放置存储器位置、而不是引用文档。
    我无法从 TRM 和社区链接中的第2章中获取、这让我感到非常困惑。

    此致
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 页并阅读 每个编程人员应了解的有关存储器的信息 、以阐明您的理解。