This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:LTE 实现库

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661859/ccs-tms320c6670-lte-implementation-library

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将使用 tms320c6670实现 LTE。 我一直在 TI 社区中撰写和撰写消息。
我可以获取 LTE 库吗? 或者、我能否获得有关实施 LTE 的帮助?
我目前正在学习 BCP、FFTC 和 TCP3d、我已经运行了一个示例项目。 如果使用协处理器 IPC 之间的连接、是否可以实现 LTE?

我想获得有关 LTE 实施的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知、LTE 库确实存在、但它是付费产品。 您必须处理一些当地销售。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LTE lib 是一种基于许可和收费的软件交付件、需要软件许可协议。 如果您有兴趣、请告知我们、您可以与合适的人员联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    如果是、我首先要在 BCP 和 TCP3d 之间建立连接。 我们希望使用 Turbo 解码器协处理器、通过 CRC 和 BCP 的 CRC 和 ENC 子模块来解码 Turbo 编码值。 如何将 BCP 输出更改为 LLR 数据、以及如何将 BCP 连接到 TCP3d?