This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:配置用于实验室的 SDK

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661877/linux-am3358-configuring-the-sdk-for-labs

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

Hİ μ A  

我在这里看到这样一篇文章。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_Linux_Host_Configuration

编译 Sitara-board-port-uboot 源以帮助绕过构建时间

  • CD /home/sitara/board-port/sitara-board-port-uboot
  • Git 结算板-端口-
  • 使 arch=arm cross_compile=/home/sitara /linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf- AM335x_EVM_CONFIG
  • 使 arch=arm cross_compile=/home/sitara /linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-

 

我在我的计算机上写入此内容

Git 结算板-port-04.02.00.09

 

我得到该误差

错误:pathspec 'board-port-04.02.00.09'与 git 已知的任何文件不匹配。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5242741、

    请在 执行这些实验时使用旧的 SDK 6。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kemal


    我可以问你一个土耳其问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能理解您的意思、请使用英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在写这篇文章

    chmod +x ./ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin
    ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin

    此文本即将出现

    该程序必须在图形环境中运行、
    或者必须指定静默安装或控制台安装。
    用法:ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin [选项...]

    可用选项:
    --debug 在调试模式下运行安装程序
    --debugconsole 在调试控制台打开的情况下运行安装程序
    --帮助显示此信息
    --mode [ARG]设置运行安装程序的模式
    可用值:console、default、silent 或
    标准
    --prefix [ARG]设置安装目录
    --response-file [ARG]一个文件,用于读取安装程序的响应
    --save-Response-file [ARG]一个文件,用于编写安装程序何时响应的文件
    安装程序退出
    --temp [ARG]设置此程序使用的临时目录
    ---测试运行安装程序而不安装任何文件
    -版本显示安装程序版本信息

    我该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin --模式控制台