This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC CMD 线路下拉

Guru**** 2953930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661901/am3352-mmc-cmd-line-pulled-down

器件型号:AM3352

您好!

我们需要一些有关 AM335x SD 卡通信故障排除的建议。
我们客户基于 AM3352的原型板在读取 SD 卡时遇到一些问题。
在10个电路板中、2个电路板存在从 SD 卡读取文件(配置文件)的问题。
在这2块板中、可以通过卸下 SD 卡并将其重新插入来恢复一块板、
但第二个电路板在 CMD 和 D0-D3线路的电压电平方面存在一些问题。

在正常电路板中、CMD 和 D0-D3线的上升时间和电压均保持稳定
但在不良电路板中、CMD 线路电压会在2.7V 至3.3V 范围内波动、上升时间也会变化
与正常电路板相比、这些线路的速度有点慢。

普通电路板:

错误电路板:

VMMC = VDD、D0-D1线路也相同。

似乎 AM335x 正在拉取 CMD 和数据线(约为12k Ω 至15k Ω)。

SD 卡电路连接与入门套件原理图相同、但具有额外的
WP (写保护)的 GPIO 连接。 使用10K 电阻器上拉 CMD 和数据线路。

如果您有任何关于此问题故障排除的建议、请告知我们、
以及 AM335x 是否可能牵引 MMC 线路。 使用的软件= Starterware。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一个制造问题。 我在原理图上没有看到任何错误、只是 SD 卡固定框架电源上似乎没有去耦电容器。 应将10uF + 100nF 靠近 J4的 VDD 引脚放置。