This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:闪存支持

Guru**** 2960470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661672/tms320dm8168-flash-support

器件型号:TMS320DM8168

DM8148/8168 UBL 是否支持 oobsize 128或112字节闪存?  

ZTE 想要使用以下两个闪存、但无法正确运行:

S34ML08G2  --> oobsize 128字节,每     528字节4位 ECC

MX60LF8G28AB、+3V、+8Gb、+v0.02[1]   -> oobsize 112字节,8位     ECC/(512+28)字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、TI81xx u-boot 支持2k 页大小+ 112/128字节 OOB、具有 BCH8和 UBIFS。


    有关详细信息、请查看以下指针:

    e2e.ti.com/.../1792717


    此致、
    帕维尔