This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:NAND 闪存接口

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661831/am3352-nand-flash-interface

器件型号:AM3352

你好

我们收到了客户关于 AM3352BZCZD80 NAND 闪存接口的问题。 NAND 的电平为1.8V。

VDDSHV 1使用1.8V、VDDSHV 3使用3.3V (因为在3.3V 时使用 GPMC_Ax)。 这是问题吗?

尽管这可能与之无关、但 GPMC_WP 输出应为3.3V、但客户只有2.2V OUT。

2.客户正在尝试除以"弱拉电阻"和1.8V 的外部电阻。 "弱拉电阻"的电阻值和伪电路是多少?

您似乎希望将 GPMC_wiat 0/GPMC_WP 设置为1.8V (不尽可能更改电路)、同时将 VDDSHV 3保持在3.3V

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请发布原理图的相关部分(处理器和 NAND 侧)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    原理图等将获得客户的批准、请给我一些时间。
    此外、由于 GPMC_WP 案例在1.8V 时似乎是"上拉"、因此我认为这是原因并得到确认的地方。

    此致、
    库吉·西加塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果看不到原理图、我无法发表评论。 描述太模糊、我无法理解。