This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:未使用 RTC 时的连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661875/am4372-connections-when-rtc-not-used

器件型号:AM4372

您好、查姆斯、

我的客户对 RTC 电源有疑问。

当客户不使用 RTC 时、AM4372是否需要 RTC 电源线(CAP_VDD_RTC 和 VDDS_RTC)?
如果不需要输入电源、这些引脚是否可以连接到 GND?


此致、
新吉宇田