This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:内核挂起

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661843/linux-am5718-kernel-hangs

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 AM5718开发了 SOM。 我们将其用于 HMI 应用。 运行一段时间后、它将挂起。 我们使用以下 u-boot、内核和 rootfs 版本。 能否有人建议如何找到悬挂源

内核版本
4.1.13-g8dc6617


U-Boot 版本
U-Boot 2015.07-00080-g4523775-脏(2017年3月08日- 15:29:58 +0530)
arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 4.9-2015.05) 4.9.3 20150413 (预发布版本)
GNU 20124.103-gutils


(GNU 2014.11-2014.11-2014.1123)
root@am57xx-evm:~ mount -v | grep "on /"
/dev/mmcblk0p2



/sys/kernel/debug


/dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw、relatme、data=ordered) devtmpfs on /dev/type devmpfs (rw、relatme、size=325092k、nr_inodes = 81273、mode=755) devtmpfs on /dev type (rw、rtfs、/var/volatile rtfs、rw、rf on sysfs、type = rw、rw、type = rw、rtfs、rtfs、rw、rw、rf on /rtfs、type rw、rw、rtfs、rw、rw、rtfs、rw、rf on /rtfs、rw、type rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rf 在/run/media/mmcblk0p1上、键入 vfat (rw、relatme、gid=6、fmask=0007、dmask=0007、allow_utime=0020、codepage=437、iocharset=ISO8859-1、shortname=mixed、errors=remount-ro)
/dev/pts 上的


@

文件系统设备类型(rw、tunme、2.9=5、mode=5、mode=es=57fs、~/dev/mmcblk0p2上
的最后一个文件系统名称:tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunus /
文件系统 UUID: 68e0dde0-ed15-4a0d-96d8-7174a6e920ef
文件系统魔法号:0xEF53
文件系统版本号:1
(动态)文件系统功能: 具有_dournal ext_attr resize_inode dir_index 文件类型 needs_recovery sparse_super large_file
文件系统标志: unsigned_directory_hash
默认挂载选项:user_xattr ACL
文件系统状态: 清除
错误行为: 继续
文件系统操作系统类型: Linux
inode 计数: 230608
块数: 921856
保留的块计数: 46092
自由块: 3708
Free inode: 163802
第一个块: 0
块大小: 4096
碎片大小: 4096
个保留的 GDT 块: 每
组225个块: 每
组32768个片段: 每
组32768个 inode: 7952
inode blocks per group:497
filesystem created: SAT JAN 1 00:01:44 2000
最后安装时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970
最后写入时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970
安装数: 606
最大安装数: -1
最后检查: SAT JAN 1 00:01:44 2000
检查间隔: 0 ( )
终身写入: 4793 MB
保留块 uid: 0 (用户根目录)
保留块 GID: 0 (组根)
第一个 inode: 11
inode 大小: 256
所需的额外 isize: 28
所需的额外 isize: 28
日记账 inode: 8
默认目录哈希:half-MD4
目录哈希种子: 654d7d40-e70a-44c3-9c7a-26c1413cbcef
日志备份: inode 块
root@am57xx-EVM:~#

谢谢、此致、
N. V.Subbaiah。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 N. V.Subbaiah、

    您是否监测了内存使用百分比? 挂起是否可能是内存泄漏引起的?

    此致、
    Kemal