This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138 DSP 存储器映射

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661729/omap-l138-dsp-memory-map

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

您好!

我在 OMAP-L138 DSP 内核存储器映射中遇到了问题、根据 SPRS586J (OMAP-L138数据手册)第3.5章、标签3-4级存储器映射、地址0x00700000和0x11700000处有两个段、它们都被称为 DSP L2 ROM。 DSP L2 RAM、DSP L1D RAM 和 DSP L1P RAM 也是如此。 该表显示的唯一区别是、只有在我理解正确的情况下、DSP 才能访问0x0070000处的 DSP L2 ROM。

我想知道0x00700000和0x11700000处的 DSP L2 ROM 有何区别? ARM 内核是否可以访问其中的任何一个?

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、艾
    它是相同的存储器、DSP 兆模块之外的主器/启动器(如 ARM 内核或 EDMA)将能够使用全局存储器地址(0x11 7xyz)访问 DSP 存储器、而 DSP 将使用本地存储器地址(0x 00 7xyz)访问存储器

    为简单起见、您可以对 DSP 和 ARM 发起的访问使用0x11 xyz、当 DSP 在内部访问此存储器时、它将去除"0x11"。

    希望这对您有所帮助
    此致
    Mukul