This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:ILI210x TSC 探头失败

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661700/linux-processor-sdk-am335x-ili210x-tsc-probe-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 AM335x 处理器。 我尝试启用电容式触控210x

我配置了内核和 DTS。 但在引导 ili210x 探测器时失败

以下是我的详细信息。

内核错误日志 :

[2.007961]   输入=>ili210x_i2c_probe
[2.012188]   ili210x 1-0041:无平台数据!                  -来自 ili210x_i2c_probe 函数的消息
[2.044960]   ili210x:探测器1-0041失败,错误-22
[2.050696]   OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11、频率为400kHz

DTS 配置:

i2c1{(&I)
       pinctrl-names ="default";
       pinctrl-0 =<&i2c1_PINs>;

       状态="正常";
       时钟频率=<400000>;

       /*触摸面板*/
   
    ili210x@41{
               兼容="ti、ili210x";
               reg =<0x41>;
               pinctrl-names ="default";
               pinctrl-0 =<&Touchp_PINs>;
               interrupt-parent =<&GPIO0>;
               /*interrupts =<19 IRQ_TYPE_ EDGE_FALLING>;*/
               中断=<19 0>;
               GPIO =<&GPIO0 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
               ti、x 板欧姆=<660>;
               触摸屏大小-x =<800>;
               触摸屏大小-y =<480>;
               唤醒源;
       };

};

有人可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthithkeyan、

    ili210x 驱动程序太旧、不支持设备树绑定。

    此致、
    Kemal