This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:VISION SDK CSI2接口使用问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661679/tda2eg-vision-sdk-csi2-interface-usage-issues

器件型号:TDA2EG

你(们)好

   在 Vision SDK 用例中、默认的视频输入接口是 VIP 模块(vin1a、1b...)、这是一个并行接口。 "单通道捕获用例"和"多通道 LVDS 2D 环视"用例都使用此接口。

   但对于 TDA2Ex SoC、它还具有摄像头串行接口(CSI2、6 DL)、优于 传统 的并行接口 VIP。 那么、我的问题是如何在 Vision SDK 用例中将 CSI2用作摄像头输入? (我基于 TDA2Ex 的定制板具有"DS90UB964-Q1"来生成 CSI2信号。)

谢谢

Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个 csi2_cal_multi_cam_view 用例、它使用 UB964的 CSI2接口并显示捕获的图像。

    此致、
    Brijesh