This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:LCD 引脚多路复用问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661667/am3358-lcd-pinmux-question

器件型号:AM3358

您好!

使用 AM3358并使用 Excel 电子表格以及 OSD335x 的引脚映射、有一条特定的线路通知需要将 G2或 R2引脚用于 LCD_Data1信号。

这是否意味着 OSD335x 的焊球 G2直接连接到 R2或 AM3358、并且可以使用备用信号(GPIO2_7)?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    这是第三方模块。 此问题应提交给制造商、而不是 TI。