This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:以太网旁路1500字节限制

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661202/rtos-tms320c6657-ethernet-bypass-1500-byte-limit

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

这来自我们的一个主要客户

"绕过 IP 层并在 TCP 层上链接我的系统是否容易?  这里的重点是、TCP 碎片在单个事务上最多允许64K 的数据(不限于最大1500字节的 ETH MTU)。"

我认为是的。  如果是、它还有助于获取有关如何开始执行此操作的一些指导。

提前感谢您、

胡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 TI NDK 软件? EMAC 支持的最大以太网数据包为9504字节。 需要更新 NIMU 驱动程序以支持大型数据包、然后还需要更新 NDK 以支持大型数据包、否则底层 EMAC 仅支持1518 MTU 大小。

    此致、Eric