This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 3.0 xHCI 寄存器映射和说明

Guru**** 2960870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661485/am5728-usb-3-0-xhci-register-map-and-descriptions

器件型号:AM5728

您好!

USB DRD 使用什么 xHCI 规格?  0.96、1.0、?

您能否提供 USB 3.0 xHCI 寄存器映射和寄存器说明?  尝试调试驱动程序问题@ xHCI 级别、不能进行寄存器访问。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM57xx 系列实现了 xHCI 规范的版本1.0。

    有关 xHCI 寄存器的详细信息、请访问 USB-IF 网站。