This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:入门套件引脚多路复用文件

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661187/rtos-am4376-starter-kit-pinmux-file

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

我们正在尝试为定制板生成 PinMux (我们的板基于 AM437x 入门套件 EVM)。

我们使用了 pinmux 工具 v3.0.625 (因为最新版本(V4)不会使用 starterware 进行编译。

当使用电路板上评估板的 pinmux 时,即使它不是正确的 pinmux,大多数功能仍然可以正常工作,但是使用 pinmux 时,系统甚至不会启动(在测试简单的 SYS/BIOS 示例时)

为了比较2引脚多路复用器、我们需要评估板的引脚多路复用器文件(采用引脚多路复用工具文件格式)、以便我们可以使用引脚多路复用器工具版本3将其打开。 (我们只有 c 和 h 生成的文件、很难以这种格式进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pinmux 文件随处理器 RTOS SDK 中的 Starterware 提供:
    \packages/ti\starterware\tools\pinmux_config\

    只需添加".pinmux"扩展名即可使其正常工作。