This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:如何启用 Cortex-A9 PMU

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661222/linux-am4376-how-to-enable-cortex-a9-pmu

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

香榭丽舍

客户正在尝试启用 Arm DS-5流式性能分析器。 这需要启用 PMU、而 PMU 似乎又需要器件树条目来初始化 PMU 并分配中断。 我确实看到了在 DTS 中为 AM33x、OMAP4和 DRA7x 系列启用 PMU 的节点、但不为 AM437x 启用 PMU。 TRM 表示 PMU 存在、因此可以启用它。 为什么不这样做有任何特殊原因吗? 您能否提供有关如何启用它的指导?

谢谢

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    让我来看看、尽快返回给您。 谢谢。