This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:U-boot 中的引导标识

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661378/am5708-boot-logo-in-u-boot

器件型号:AM5708

您好!  

我尝试启用 U-Boot 引导标识、但遇到的问题与之前未回答的文章 e2e.ti.com/.../620141相同

由于我无法回复此帖子、我不得不启动新的标题。

我们正在使用:  

AM5708

TI-u-boot 2016-05

添加:  

#define CONFIG_VIDEO
#define CONFIG_VIDEO_LOGO

#define CONFIG_SPLIT_SCREEN

#define CONFIG_CMD_BMP
#define CONFIG_BMP_16bpp
#define CONFIG_VIDEO_BMP_RLE8
#define CONFIG_VIDEO_BMP_GZIP
#define CONFIG_SYS_VIDEO_LOGO MAX_SIZE (512 << 10)

结果为:
对`VIDUO_DISPLAY_BITMAP'的引用未定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    请阅读 此主题。

    目前、您只能在 AM57xx 平台上的内核中显示引导标识。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对计划何时插入 u-boot / MLO 有任何估计?
    否则、明智的做法是、我们必须更加努力地推进内核并尽早实现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 帖子。