This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:QSQLITE 驱动程序安装

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661081/am5728-qsqlite-driver-installation

器件型号:AM5728

您好专家、

我们要在 AM5728 EVM 上安装 QSQLITE 驱动程序,是否有任何解决方案?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faiez、您好!

    在这篇文章中、我已经发布了在 AM335 EVM 上安装 QSQLITE 驱动程序的解决方案。

    对于 AM5728 EVM、命令为:

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    #提示时选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
    $ CD 生成
    $ echo 'PACKAGECONFIG_append =" SQL-SQLite">> conf/local.conf
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=am57xx-EVM bitbake qtbase

    cp -r /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtbase/5.7.1 +gitAUTOINC+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4/image/usr/ /linux-devkit/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/usr

    然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtbase/5.7.1 +gitAUTOINC+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4/deploy-ipks/armv7ahf-none/、可在 目标上找到 QSQLITE。

    或者、构建完整的"tisdk-rootfs-image"并重新刷新电路板将是最佳选择。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法安装.ipks:

    opkg 安装 qtbase-dev_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg 安装 qtbase-examples_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg 安装 qtbase-mkspecs_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg 安装 qtbase-plugins_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk

    错误是:

    未将 root 上的软件包 qtbase-dev 从5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4.0降级到5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4。

    未将 root 上的软件包 qtbase-examples 从5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4.0降级到5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4。

    未将根目录下的封装 qtbase-mkspecs 从5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4.0降级到5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4。

    未将 root 上的软件包 qtbase-plugins 从5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4.0降级到5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    opkg install --force-reinstall --force-deposit --force-downgrade qtbase-dev_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg install --force-reinstall --force-deposit --force-downgrade qtbase-examples_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg 安装--force-reinstall --force-depends --force-downgrade qtbase-mkspecs_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk
    opkg install --force-reinstall --force-deposit --force-downgrade qtbase-plugins_5.7.1+git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk