This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:LCD 配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661029/linux-am4379-lcd-configuration

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好:

我的产品板使用 AM4379、操作 系统是 TI 提供的 RT-Linux SDK。

LCD 接口为 LVDS、分辨率为1024x768。  

目前、我的产品板可以运行演示 GUI,、但显示屏的分辨率和颜色存在问题、显示效果如下图所示。

我想我应该修改一些配置文件来解决这个问题。 但不清楚要开始使用哪些文档。 那么、谁想给我一些提示呢?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看此用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide

    在我看来、颜色格式之间似乎不匹配。 您可以检查一下吗?


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我修改了 am4379-gp-evm.dts 中有关 LCD 分辨率和时钟的参数。

    LCD 分辨率已经是我所需要的。  但颜色仍然是一个问题。 我在 DTS 文件中找不到用于修改 LCD 颜色格式的参数。

    哪个文件是颜色参数的修改? 我是否需要转到 Linux 内核来修改 LCD 部件的驱动程序?

    下图是最新的显示效果、分辨率正确。