This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RTOS 中的 SoC 选择

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661034/am5728-soc-selection-in-rtos

器件型号:AM5728

您好!

我正在尝试在 CCS 中构建 am572x RTOS SDK 中的 QSPI 示例。

作为构建相同的一部分、遇到未定义的引用错误。 以下文件中存在相同的宏
TI\pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\cSL\soc \am572x\src\cslr_soc_aliases.h

但一切都在#ifdef 标志内、并且有三个 SoC 定义。
 1._TMS320C6x 2.(_TI_ARM_V7M4_) 3.(_ARM_ARCH_7A__)

我想知道 IDK-AM5728需要取消注释哪个 SoC?

Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    示例工程应该已经带有定义的必要符号。 要创建 QSPI 示例工程、请在命令提示符下导航到 pdk/packages 目录并运行以下命令:

    > pdksetupenv.bat

    > pdkProjectCreate.bat AM572x idkAM572x 小 SPI all arm -用于 ARM 内核

    > pdkProjectCreate.bat AM572x idkAM572x 小 SPI ALL DSP --用于 DSP 内核

    > pdkProjectCreate.bat AM572x idkAM572x 小 SPI all M4 -用于 M4内核

    创建项目后、您可以从 CCS 导入该项目。 它将位于目录\pdk\packages/MyExampleProjects.

    有关更多详细信息、请参阅