This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:U-boot 失败

Guru**** 2882350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661205/linux-am5728-u-boot-fails

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我有一个定制的 am5728板、我正在尝试在其中启动 Linux、但是看起来 uboot 似乎出现了故障。 这是我尝试引导时的控制台。

U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
am57xx-beagle-x15
am57xx-beagle-x15-revb1.
am57xx-EVM-reva3.
am572x-idk
am571x-idk
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0

我在 TI 网站上查看了 uboot 指南、但似乎无法找到解决此问题的解决方案。 如果您可以、请帮助我解决这一问题、我们不胜感激! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eeshan、

    我已经解释过、 在哪些情况下、此帖子中会出现"没有与这些选项匹配的 DT:"消息。 请查看。

    此致、
    Kemal