This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在内核中禁用 pinmux 覆盖

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661048/linux-am5728-disabling-pinmux-override-in-kernel

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想问一下 AM572x 的引脚多路复用器。

我们更喜欢仅在 u-boot 中使用引脚多路复用器、以便在 Linux 中不会覆盖相同的引脚多路复用器配置。

这是可能的吗?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    是的、这是可能的。

    实际上、只有 MMC pinmux 在内核中完成、所有其他内容都在 u-boot-spl 中完成、请查看下面的 e2e 文章:

    e2e.ti.com/.../2415822

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Pavel、
    我只想问以下问题:

    1.内核中 MMC 的 pinmux 更改不是一个问题(关于"i869 IO 设置更改时可能发生 IO 干扰"勘误表)?

    2.我在给定的链接中看到使用的是板级配置文件(board.c),但没有最新版本的 am572x 使用器件树(而不是板级配置文件)? 如果是器件树、我假设在 devicetree 中我们可以找到 MMC 的 pinmux 修改,对吧?

    为什么 MMC 的 pinmux 在内核(器件树)中完成而不在 u-boot 中完成?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ranchu"]1. 在内核中更改 MMC 的 pinmux 是否存在问题(关于"i869 IO 设置更改时可能会出现 IO 干扰"勘误表)? [/报价]

    否 MMC 是一个特殊情况。 查看以下文档以了解详情:

    [引用 user="ranchu"]2. 我在给定的链接中看到使用的是板级配置文件(board.c),但没有最新版本的 am572x 使用器件树(而不是板级配置文件)? 如果是器件树、我假设在 devicetree 中我们可以找到 MMC 的 pinmux 修改,对吧? [/报价]

    给定的链接用于 u-boot 代码库。 我们主要将 dts 文件用于 pinmux、电路板文件代码只是 dts 的补充。

    [引用 user="ranchu"]为什么 MMC 的 pinmux 是在内核(设备树)中完成的,而不是 u-boot 中完成的?

    MMC 引脚多路复用在 u-boot 和内核中完成。

    此致、

    帕维尔