This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:SYSBOOT 配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661109/am3358-sysboot-configuration

器件型号:AM3358

大家好、Beagle Bone Black Schematic (请查找原理图的附件 PDF 文件) 使用了 Sitara AM3358BZCZ100。 在本页6中、有引导配置。 我怀疑 SYS_BOOT[0:15] 引脚是否由物理电阻器直接上拉和下拉该引脚如何用于 LCD_DATA[0:15]。

附件 :Beagle Bone Black 原理图 PDF 和引导配置页屏幕截图。

谢谢

e2e.ti.com/.../BBB_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻器为100kOhm、在器件运行时不会干扰正常信号传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了。。。 谢谢