This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EMIF 工具问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642656/am5728-emif-tool-question

器件型号:AM5728

您好!

我们已在 自定义 AM5728电路板设计中将"SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.xlsm"的输出用于 DDR3L 配置。 一旦我们添加了所有36个寄存器(ext_phy_ctrl_const_regs)、DDR3L 将不起作用、但当我们删除寄存器36并将26-35寄存器设置为零时、DDR3L 将起作用。 我们意识到、对于 AM572x GP EVM 修订版 A3、TI 还在(u-boot 源码目录)/board/ti/am57xx/board.c 中进行了这些更改。  

为什么我们必须删除寄存器36并将26-35寄存器设置为零?


此致
Alican

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alican

    对延迟回复表示歉意。 您可以分享您的展板吗? 据我所见、我们不会在工具中输出 EXT_PHY_CTRL 寄存器26-36。 因此、如果不查看您的配置表、我将无法提供反馈。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我们使用了 ISSI DDR3L 存储器(IS43TR16256AL-125KBLI)并附加了我们已填充的电子表格。

    等待您的评论

    此致

    Alican

    e2e.ti.com/.../priene.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alican

    感谢您提供工具输出。 EXT_PHY_CTRL26-35中寄存器的值用于设置读取和写入电平的初始化值。 我们建议不要设置初始值并保持默认值。 由于步骤2中的电路板布线信息不正确、因此值设置不正确。 请务必像您所做的那样删除 EXT_PHY_CTRL26-35寄存器

    您能否帮助确认您还必须删除 EXT_PHY_CTRL_36? 我认为该值计算正确、应与复位状态相同。 我很想知道、如果您在 u-boot 中保留 EXT_PHY_CTRL_36的定义(使用您从工具获得的值)、会发生什么情况。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alican

    您是否有任何其他反馈要在此处报告?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:未在 TI SDK 中对 EXT_PHY_CTRL_36进行编程、但保留为默认值。 如果您从工具对该值进行编程(与重置值相同)、则不会出现任何问题。

    请突出显示您是否仍有未解决的问题和/或有任何未决问题。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    很抱歉耽误你的回答。 我们已将26-35寄存器设置为零、同时保留寄存器36作为 Excel 输出(SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.xlsm)、DDR3L 在 Uboot 上工作。

    此致、Alican