This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:在 A15上运行 OpenCV、不带 visionsdk

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637288/linux-tda2evm5777-running-opencv-on-a15-without-visionsdk

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 A15上交叉编译 OpenCV 而不使用 visionsdk 板,对此我有一些疑问。

1.can 我在不带 VISION SDK 的 A15上运行 OpenCV。

我已经按照本文档对 A15 "OpenCV_cross_compile_steps _for_A15_linux.pdf"进行了交叉编译、但我找不到 OpenCV 和 cmake 文件的标签 ticv3.1_00.04.02.00"标签" ‘名为“arm-gnueabi.toolchain_vsdk.cmake’”。我无法在以下路径中对此进行微调/platforms/generic

3.我在哪里也能找到以下内容  

一、VXLIB
二 DSP CGT 8.1.0

谢谢。

Swati

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我也在内部论坛上发布了相同的问题、请回复。
    请使用以下标签查找。

    "309-8737 Running OpenCV on A15 without visionsdk"。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    我已将您的问题转交给 OpenCV 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    查询的任何更新。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我在内部论坛获得了更新,谢谢。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yordan、

    我在内部论坛上提出了一个问题、您能让 OpenCV 专家尽快回复吗?

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    温和的提醒!

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、
    很抱歉耽误你的回答

    请运行以下克隆命令
    从以下复制克隆"tiopencv"

    Git 克隆 bitbucket.itg.ti.com/.../tiopencv.git

    然后
    CD tiopencv
    Git 结算 origin/tiopencvrelease_3.1

    DSP 工具:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    VXLIB:
    VISION SDK 发布包的一部分、并显示在"ti_compons/algorthims"文件夹中

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我遇到以下错误:

    请告诉我需要更改的内容。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    您能否尝试在"bitbucket.itg.ti.com/scm/opencv/tiopencv.git"之前添加"https://"。
    (论坛引擎似乎隐藏了它、并在 Surya 的帖子中将其显示为超链接)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我遇到上述错误,请告诉我是否需要更改任何网络设置。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    网络连接可能会出现问题。 您能否检查代理设置、如果需要、请按此处所述配置它们:
    processors.wiki.ti.com/.../Git

    您还可以从浏览器访问 Bitbucket 中的 OpenCV repo:

    bitbucket.itg.ti.com/.../browse

    您可以在此处选择分支并下载(从"..."开始) 分支名称旁边的按钮)、但在这种情况下、您将只有源树没有 git 历史记录。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我无法访问"bitbucket.itg.ti.com/.../browse" 网站。
    请告诉我需要做什么。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    您能否单击链接而不是处理它、论坛引擎似乎会缩短链接并将其中的某些部分替换为"...。

    bitbucket.itg.ti.com/.../browse

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我已检查相同的,无法访问该站点。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们遇到了相同的问题、无法 访问 bitbucket.itg.ti.com/scm/opencv/tiopencv.git。

    此链接是否仅供 TI 内部使用?  

    请提供建议并感谢您的帮助

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、Swati、

    很抱歉耽误你的回答。 您能否尝试从此处克隆它:

    http://git.ti.com/opencv/

    此致、
    Yordan