This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:设计查询

Guru**** 2988170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642648/tmdsevm572x-design-queries

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI 支持:

 TPS22965DSG 可在评估板中使用220pF 电容器进行压摆率控制、而我们的定制设计通过此 IC 在3.3V 电压下具有3100mA 电流、因此任何电源定序都需要任何压摆率变化、等等、220pF 应该可以。

2.我们要在  GPMC 上将16GB NAND 闪存 MT29F16G16ADACAH4-IT 连接为2GB X 16、是否有任何 Linux 驱动程序可用于该操作?

评估板中使用的 eMMC NAND 闪存是 MTFC4GACAJCN-1M WT 、温度范围为-25°C 至+85°C、我们能否直接替换为-40°C 至+85°C P/N: MTFC4GACAJCN-4M 需要 对驱动程序进行任何更改?

4、我们如何在 AM5728中实现 USB OTG 配置、多路复用器实用工具不会显示单独的 USB_ID 引脚。?

谢谢、

Jagdish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不同的论坛支持负载开关: e2e.ti.com/.../949 请咨询。
    2.这是直接更换,无需更改硬件或软件。
    3.不支持完全 OTG。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide。另请参阅 有关 AM57x 器件的 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist、其中没有专用的 USB_ID 引脚。 使用 GPIO 输入、该输入必须在主机模式下接地、并在器件模式下上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的澄清、

    如我原始电子邮件中的第2点问题中所述、任何有关 GPMC NAND 的评论都将不胜感激。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没收到这个。 是的、Linux SDK 中提供 NAND 支持。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_NAND_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    再次感谢您的确认。 BTW、您能否提醒 Ahmed、因为我无法从他那里获得任何有关热管理和电源管理问题的回复。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    请注意、我想提醒一下、我在相关论坛中发布了负载开关查询、但该查询再次移至 Sitara 论坛、但仍无响应。 您能不能对此进行研究。 以下链接供您参考。

    e2e.ti.com/.../642670

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想他们在这个主题上已经很清楚地回答了你。