This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:用于非根进程的器件节点/dev/rpmsg-dce 的访问控制

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640997/linux-dra746-access-control-of-device-node-dev-rpmsg-dce-for-non-root-process

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

我们在 libdce/libdrm 上编写一个包装解码器(称为 V4l2编解码器)。 当使用根进程运行解码器测试时、它可以正常工作、但当使用非根进程运行解码器时、它会在 libdce 中出错。 我们发现 libdce 打开/dev/rpmsg-dce、其 owner:group 如下所示:

# ls /dev/rpmsg-dce -l

Crw---- 1 root root root 247、2016年1月1日/dev/rpmsg-dce

非根进程似乎无法打开/dev/rpmsg-dce. 一种可能的解决方案是通过修改 udev 规则来更改/dev/rpmsg-dce 的组(图形或视频或其他内容)、TI 对此问题有何评论?

此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    只是为了更新您:由于图形团队目前在接下来的3-4周内忙于处理一些高优先级任务、他们的响应速度可能非常慢。 在此之后、我们将尝试确定 E2E 论坛的优先级。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、
    您是否仍然看到此权限问题? 您是否发现了任何解决方法?

    谢谢
    RAM