This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:请参阅多渲染重建目标扩展

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640674/linux-dra746-consult-multiple-render-target-extensions

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

您好!

我们正在   DRA746上开发 GLES 应用 、 SDK 版本为 GLSDK7.04/DDK versionsgxddk 1.9@2253347 (版本)。

一个功能需要使用多个呈现目标、但看起来不支持相关的 GL2扩展、例如:

GL_EXT_Draw 缓冲区/GL_EXT_Draw 缓冲区

gL_color_attachment (x)

在该版本上实施 MRT 的其他方法是什么?

或者、TI 能否 基于 sdkversion 提供这些扩展?

谢谢、

TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我已将您的问题转交给图形专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    只是为了更新您:由于图形团队目前在接下来的3-4周内忙于处理一些高优先级任务、他们的响应速度可能非常慢。 在此之后、我们将尝试确定 E2E 论坛的优先级。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陶

    否 TI SDK 不支持此功能。 今后没有计划支持这一点。

    此致、

    Subhajit