This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:阻止 Surround_View:TDA3上的噪声

Guru**** 2962500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642264/tda3-block-noise-on-surround_view-tda3

器件型号:TDA3

大家好

我自定义 VISION_SDK 用例'LVDS_VIP_tda3x'以匹配我的摄像头(BT656-480i)。
但是、当我执行它时、块噪声是由帧的环视图像部分引起的。
并且、有些帧会发生正常帧和噪声。
而且、噪声的大小存在差异、但噪声发生的位置是相同的。
请教授此噪声的原因以及如何解决。
请注意、我使用由 VISION_SDK 中的 soundview_tools 生成的与环视用例相关的新表数据(GAlignLUT、)。
我使用的 VISION_SDK 版本为'VISION_SDK_02_12_01_00'。

此致、
Tetsuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuya、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuya、

    很抱歉耽误你的回答。 您能否附上您看到的噪音图片?

    最好先转储接收到的图像、然后再将其发送到 DSP 中的合成。

    此致、Sujith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉回答。

    感谢您的回答。

    此致、
    Tetsuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sujith  

    感谢您的回答。

    我附加了块噪声的图片。

    然后、我通过更改输出分辨率等参数尝试了一些 Surrundview 校准。

    运行 CALIBRACY_TOOL 的 SurroundView.exe 后、命令提示符的日志也存在差异。

    如果日志指示

     最大 DMA 块大小(重叠):

     DMAvermax:256 DMahormax:384

     最大 DMA 块大小(总体):

     DMAvermax:256 DMahormax:384

    图像上出现块噪声。

    如果日志指示

     DMAvermax:小于256 (例如96、128等)

     DMAvermax:小于384 (例如336等)

    图像上未出现块噪声。

    此日志指示是否与块噪声有关?

    此致、

    Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuya、

    此问题是否已解决? 这种损坏看起来更像是超出限制的访问。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Sujith  

    感谢您的回答。

    这一问题没有得到彻底解决。

    但是、我能够防止由于调整工具的参数而产生块噪声。

    此致、
    Tetsuya