This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:VISION SDK:需要公式来实现 YUV422交错格式的颜色距离(差异)算法

Guru**** 2919590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642268/tda2evm5777-vision-sdk-need-formula-to-implement-color-distance-difference-algorithm-for-yuv422-interleaved-format

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们正在 Vision SDK 中实施颜色距离(差异)算法、我们需要 YUV422交错格式的颜色距离(差异)公式、 您能不能就此提供帮助、也可以在 Vision SDK 中采用任何其他方法来实现该算法。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您能否尝试使用欧几里德距离:

    DIST = sqrt ((Y1-y2)^2+(U1-U2)^2+(V1-V2)^2)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上一篇文章中、您已经建议了颜色距离的公式、我使用的是相同的公式、在这种情况下、我使用的是函数"sqrtsp"、它似乎占用了过多的 CPU 百分比(大约15%)、您能否建议我使用 sqrtsp 函数的替代方法?

    是否有任何函数接受整数作为参数并返回其平方根值,因为我认为浮点值的平方根占用了过多的 CPU。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    Yordan 会一直持续到下周。 期待他的回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但我找到了采用不同方法的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您能否分享该方法供将来参考。 谢谢。

    此致、
    Rishabh