This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:TPS65217源代码位置

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638002/linux-processor-sdk-am335x-tps65217-source-code-location

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TPS65217

工具/软件:Linux

大家好、我找不到 tps65217的 Linux 内核位置。 它被放置在德比亚3.8.13的什么位置?!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在下进行分配:
    PSDK/board-support/Linux /drivers/mfd

    您可以从以下链接下载并安装:

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Margarita 对于 TI 发布的 AM335x 处理器 SDK 所发布的内容是正确的。 TI 不支持 Debian。 有关 Debian 支持、您可以在 www.beagleboard.org 上查询
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、PMIC 是一款多功能驱动器。 如果您在 Processor SDK Linux 驱动程序目录中使用 Linux 'find'命令、您将找到更多基于功能的驱动程序

    /linux-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-ge3a80a1c5c/drivers$查找。 -name "*tps65217*"
    /regulator/tps65217-regulator.c
    /power/supply/tps65217_charger.c
    /video/backlight/tps65217_bl.c
    /mfd/tps65217.c

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要安装 Linux SDK 才能修改其源代码!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 Linux 上没有该目录或文件的大部分! 我搜索了这些文件、但它们都不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以上我的文章 :e2e.ti.com/.../2354627 AM335x 处理器 SDK 可从此处下载: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 支持哪种版本的 Linux?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 处理器 SDK 基于 Arago 发行版、当前内核版本为4.9.59+(2017 LTS)。