This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:C66x CorePac MPFSR FID 的含义

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641572/am5716-c66x-corepac-mpfsr-fid-meaning

器件型号:AM5716

是否有任何表格列出了存储器保护状态寄存器 FID 字段中不同 FID 值的含义? 我在 CorePac 用户指南中找不到任何内容。

注:这是应   Jian35385的要求而采取的后续行动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否听到过工厂团队的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、
    很抱歉耽误了时间。上个星期是假期的一周,我们工厂的一些应用程序休假了,所以他们正在努力清理待处理的 posts...please。希望很快得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    我能够在这个主题上给一些同事造成错误- AM57x DSP 子系统中 CorePAC 的内存保护硬件是一个未记录的功能。 即、存在硬件、但未记录从 DSP NOC 到 CorePac 的映射。 目的是在从外部访问 CorePac 存储器时使用 DSP NOC 的防火墙功能。 AM5716 TRM 的第5.3.2.3.4节中有一些简要说明、但我可以想象您可能会感到困惑。

    请告诉我您是否有除0之外的 MPPA 寄存器的特定用途。

    此致
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有想到具体的用例、我只是尝试完全记录我正在执行的内存错误检查代码。 感谢您的所有帮助。