This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:EMIF 和 SATA 支持

Guru**** 2800665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639932/rtos-processor-sdk-am57x-emif-and-sata-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有疑问。

处理器 SDK RTOS 是否支持 EMIF 和 SATA?
如果是、示例代码在哪里?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 EMIF、我们将 DDR 连接到 EVM 上的 EMIF 接口。 DDR 存储器具有诊断功能、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_DIAG测试案例 mem_diagExampl_ _armv7.out/

    对于 SATA、很抱歉我们没有任何测试代码。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、