This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:了解 TMDX5535EZDSP/ EZDSP5535

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640905/tmdx5535ezdsp-learn-about-tmdx5535ezdsp-ezdsp5535

器件型号:TMDX5535EZDSP

大家好!

我已经阅读了 Oppenheim 书籍中的数字信号处理和 Deitel 书籍中的 C 语言编程。 然后、我购买了一个 eZdsp 5535电路板来实现一些滤波器和算法。 美国的价格是30美元、但在伊朗、价格是230美元、这是工程师每月收入的一半!
总之、我在互联网上搜索了一些教程或任何解释 DSP 5535 "详细信息"的文档或书籍
我知道有一个教学 ROM、但并不完整、它没有关于 DSP 架构、库和外设的任何深入的解释。 仅提供一些不有用的示例代码和幻灯片。
还有一些 CSL 示例、但在没有有关该主题的说明时、示例有何帮助?
郭森编写的一本名为"实时数字信号处理"的书也重写了一些实际上无用的 CSL 函数
我想问的是、是否有教授 ezdsp5535的分步教程、文档、书籍等内容? 实际上、我对这种情况有疑问、那么我如何在该电路板上学习 DSP 算法的实现?
谢谢