This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5716:找不到 CSL 中的 OCMC 功能

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641574/rtos-am5716-ocmc-functions-in-csl-not-found

器件型号:AM5716

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试对 AM5716 C66x 内核执行 OCMC ECC 检查。 使用 OCMCErCntStatusGet 函数进行编译时、我收到一条链接器错误消息、表示符号未定义。 在 ti.csl.ae66文件中搜索时、我没有看到对该函数或源文件("ocmc_ecc_l1.h")的引用。 似乎该 IP 块没有构建在库中。 使用 OCMC ECC CSL 函数是否正确或缺少某个步骤? 我通过 TI-RTOS .cfg 文件包含 ti.CSL.ae66文件、并且我成功使用了其他 CSL 函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答! 我重建了 CSL 库并检查了构建日志、是的、OCMC 函数没有内置到 CSL 中。 在 Cpackages/ti\cSL\src\IP\ocmc 中、有 makefile、它不包含 AM571x。 您可以使用 am571x 对其进行修改并重建 CSL。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这是否会在处理器 SDK 的未来版本中修复? 如果是、我是否可以使用问题编号来跟踪它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过 jira.itg.ti.com/.../PRSDK-3310打开了一个 TT 以跟踪此问题。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我是否可以使用 ClearQuest 问题来跟进? 无法访问 JIRA 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不再使用 Clearquest、它已迁移到 Jira。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1和 L2 ECC 也会出现同样的问题。 我添加 了一个关于 这一点的帖子。