This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:启动内核...引导 Android KitKat 时停止

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643084/linux-dra750-starting-kernel-halts-while-booting-android-kitkat

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:DRA752DRA742PMPTVP5158

工具/软件:Linux

大家好、

我正在尝试在 J6 Jacinto EVM[dra75X]修订版 D 上移植 Android KitKat

根据说明构建 u-boot、内核和 AFS 图像[ http://www.omappedia.org/wiki/6AK.1.2_Release_Notes 

fatload MMC 0:1 0x80300000 uImage
fatload MMC 0:1 0x82f80000 dra7-EVM.DTB
bootm 0x80300000 - 0x82f80000 

U-Boot SPL 2013.04-00096-g53fa2ad (2017年11月25日- 13:11:30)
DRA752 ES1.0
OMAP SD/MMC:0
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2013.04-00096-g53fa2ad (2017年11月25日- 13:11:30)

CPU :DRA752 ES1.0
电路板:DRA7xx
I2C:  就绪
DRAM: 1.5GiB
警告:未启用缓存
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
使用默认环境

IN:   串行
OUT:  串行
ERR:  串行
未找到 EFI 分区表
网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
DRA752 EVM # Fatload MMC 0:1 0x80300000 uImage
正在读取 uImage
在1019ms (5.4 MIB/s)内读取5814536字节
DRA752 EVM # Fatload MMC 0:1 0x82f80000 dra7-EVM.dTB
读取 dra7-EVM.dTB
在10ms 内读取38599字节(3.7 mib/s)
DRA752 EVM # bootm 0x80300000 - 0x82f80000
##从8030000的旧映像引导内核...
 映像名称:  Linux-3.8.13
 映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
 数据大小:   5814472字节= 5.5 MIB
 加载地址:80008000
 入口点: 80008000
 正在验证校验和... 好的
###展开的设备树状图、频率为82f80000
 使用0x82f80000处的 FDT blob 进行引导
 正在加载内核映像... 好的
好的
 正在保留 FDT 存储器区域:Addr=ba300000 size=5a00000
 正在保留 FDT 存储器区域:Addr=b5200000 size=5100000
 正在保留 FDT 存储器区域:Addr=b4300000 size=f00000
 正在保留 FDT 存储器区域:Addr=8e000000 size=1000000
 保留 FDT 存储器区域:Addr=a0000000 size=1800000
 在82f80000、结束82f8c6c6处使用设备树

正在启动内核...


我在.config 文件中的串行驱动程序配置如下

#串行驱动器
编号
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_console=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=32
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=4
CONFIG_SERIAL_8250_DEDELED_y
CONFIG_SERIAL_8250_LOW_PORTS=y
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_DETENT_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DW
未设置# CONFIG_SERIAL_8250_EM

编号
#非8250串行端口支持
编号
# CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
# CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
未设置# CONFIG_SERIAL_ON_PLANDULATE
CONFIG_SERIAL_OMAP=y
CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
未设置# CONFIG_SERIAL_ARC
未设置# CONFIG_TTY_PRINTK
未设置# CONFIG_HVC_DCC
未设置# CONFIG_virtio_console
未设置# CONFIG_IPMI_handler
CONFIG_HW_Random=y
未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
未设置# CONFIG_HW_random_Atmel
CONFIG_HW_Random_OMAP-y
未设置# CONFIG_HW_random_virtiio
未设置# CONFIG_HW_random_EXYNOS
未设置# CONFIG_R3964
未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
未设置# CONFIG_TCG_TPM
未设置# CONFIG_DCC_TTY
CONFIG_I2=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
未设置# CONFIG_I2C_MUX
CONFIG_I2C_helper_Auto=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y

请支持解决此问题。

谢谢、
Tonu Zalpure、

Black胡椒 技术





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    我已将您的问题转交给内核专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您考虑此问题。
    BTW,要通过 SD 卡引导使用 Android (KitKat)的 EVM,我将按照[ http://omappedia.org/wiki/6AK_SD_card_boot]上的说明进行操作

    希望快速输入。

    谢谢、
    Tonu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tonu
    kitkat 发布包相当旧-是否有充分理由选择或保持较旧的 SDK 版本-在这种情况下、支持将是一项挑战
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    我们有 J6 EVM (Rev D)板、
    我想在其中移植一些 Android,并根据 wiki [ http://www.omappedia.org/wiki/6AK.1.2_Release_Notes ]
    KitKat 支持 IT[rev D]。
    此外,我还需要根据 wiki [ http://www.omappedia.org/wiki/6AK_SD_card_boot ]仅从 SD 卡启动它。

    请告诉我该平台是否可以获得任何最新的 Android 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    DRA75x 支持的最新 Android 是 Android Marshmallow MR3 6.0.1:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    根据发行说明、此版本还支持 SD 引导。
    我认为 www.omappedia.org/.../6AK_SD_card_boot 页面最近还未更新、而是有关6.A.1.3的说明。 应该与 KitKat 大致相同。

    您能否尝试一下、看看是否有任何问题?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、Sriram、您好!

    我通过[ http://omapedia.org/wiki/6AM.1.3-P1_Release_Notes ]来构建我自己的二进制文件
    然后,遵循[ http://omapedia.org/wiki/6AM_SD_card_boot ]
    从 SD 卡引导平台。

    我能够启动内核和 shell,但在 zygote 和 SELinux 方面存在一些问题。


    ------------------------
    U-Boot 2016.05 (2017年11月23日- 20:39:28 +0530)

    CPU:DRA752-GP ES1.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 D.0
    DRAM:1.5GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    => fatload MMC 0:1 0x80300000 uImage
    正在读取 uImage
    7997520字节在191ms 内读取(39.9MiB/s)
    => fatload MMC 0:1 0x82f80000 dra7-EVM-LCD-OSD.dTB
    读取 dra7-EVM-LCD-OSD.dTB
    在8ms 内读取110502字节(13.2 MIB/s)
    =>部件 uuid MMC 0:2 uuid
    => setenv bootargs "root=PARTUUID =${uuid}"
    => bootm 0x80300000 - 0x82f80000
    ##从8030000的旧映像引导内核...
    映像名称:Linux-4.4.45
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:7997456字节= 7.6 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    ###展开的设备树状图、频率为82f80000
    使用0x82f80000处的 FDT blob 进行引导
    正在加载内核映像... 好的
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8fffa5... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.45 (blackepper1@Minerva)(gcc 版本4.9.x-google 20140827 (预发布)(GCC))#1 SMP 优先于11月23日27日
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000de400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES1.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式13页/CPU @ef1a9000 s23808 r8192 d21248 u53248
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:389440
    [0.000000]内核命令行:root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init rootfstype=ext4 rootwait drm.rnodes=1 androidboot.selinux=permissive snd2
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1340956K/1564672K 可用(12288K 内核代码、808K rwdata、3564K rodata、2048K init、500K BSS、 35300K 保留、1884)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0e00000 (14304 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc1200000 - 0xc1400000 (2048KB)
    [0.000000] .data:0xc1400000-0xc14ca2cc (809KB)
    [0.000000] .bss:0xc14ca2cc - 0xc1547468 (501KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000333]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000341] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000809]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000832]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000845] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000919]安全框架已初始化
    [0.000931] SELinux:初始化。
    [0.001008]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001019] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001594]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001613]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001637]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001651]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001663]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001674]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001686]正在初始化 cgroup Subsys 调试
    [0.001724] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.001965]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001982]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001992] CPU0:更新 CPU_Capacity 1024
    [0.002001] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.002051]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
    [0.080187] CPU1:更新 CPU_Capacity 1024
    [0.080192] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [0.080266]带来了2个 CPU
    [0.080282] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080289] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080295] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080322] CPU1:更新了最大 CPU_Capacity 1024
    [0.090195] CPU1:更新了最大 CPU_Capacity 1024
    [0.112497] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.113478] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.320248]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.323836] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.324797] NET:注册协议系列16.
    [0.326027] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.350295]空闲:使用调速器梯
    [0.380326]空闲:使用调速器菜单
    [0.389481] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.393715] GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
    [0.396113] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400!
    [0.413624] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.413638] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.425978]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.425988]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.426478] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.426487] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.427146] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.472444] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.47361] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.478629] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.48311]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.483302]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.483475]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.483647]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.483959]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.484161]已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
    [0.486440] SCSI 子系统已初始化
    [0.4866686] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.486747] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.486842] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.488250] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.500838] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.573280] pcf857x 0-0020:探测
    [0.573908] pcf857x 0-0021:探测
    [0.574487] pcf857x:探测器0-0027失败,错误-121
    [0.574649] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.590888] GPIO 线路463 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.590994] pcf857x 1-0026:探测
    [0.591709] omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.592112] omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.610745] pcf857x:3-0021的探头失败、错误-121
    [0.610782] OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.611016]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.611069] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.611112] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.611119] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.611145]已注册 PTP 时钟支持
    [0.611195] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.621238] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.62151] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.621996]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.623502]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.676281] NET:注册协议系列2.
    [0.676879] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.676943] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.677068] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.677117] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.677149] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.677294] NET:注册协议系列1.
    [0.677625] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.677635] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.677642] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.677649] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.679031]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.681665] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.681750]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.681785]审核:type=2000审核(0.669:1):已初始化
    [0.699217] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.699379] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.700445] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.701245] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.701273]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.701282]注册密钥类型 id_legacy
    [0.701343] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.701692]熔丝初始化(API 版本7.23)
    [0.710494]退回:池大小:64页
    [0.710663]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.710680]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.710694]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.710731]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.716051] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.719366] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.719380]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
    [0.719414] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.719436] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.751294] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.751469] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.7563] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.751495] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.751505] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.751917] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.752042] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.752128] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.752144] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.752158] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.752381] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.775851] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [0.776009] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [0.777563] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
    [0.781399]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.783987]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.784042] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.870011]控制台[ttyS0]已启用
    [1.874074] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.883424] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [1.893484][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.900216] OMAP DSS 版本6.1
    [1.904022] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.912594] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.923213] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
    [1.939497]返修:模块已加载
    [1.947570]循环:模块已加载
    [1.952281] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.956118] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.966203] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.971600]在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个部件分区
    [1.977489]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.982653] 0x000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.988681] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.994911] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    [2.001720] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [2.008307] 0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [2.015617]0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [2.021850] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [2.029615] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.034450] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [2.039524] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [2.045830] CAN 器件驱动程序接口
    [2.050770] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=365)
    [2.103539] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [2.109665] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
    [2.120237] libphy: 48485000.mdio:探测
    [2.124306] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [2.132348] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
    [2.141079] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = C4:ed:BA:be:E6:3e
    [2.147752] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [2.154742] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = C4:ed:BA:be:E6:3f
    [2.162378] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    [2.166803] PPP BSD 压缩模块已注册
    [2.171532]已注册 PPP Deflate Compression 模块
    [2.176640]已注册 PPP MPPE 压缩模块
    [2.181455] NET:注册协议系列24.
    [2.188502] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.195092] EHI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [2.199605] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [2.205209] ohci_hcd:USB 1.1 "Open"主机控制器(OHCI)驱动程序
    [2.211436] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [2.216249] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [2.222262] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [2.228607] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.234380] usbcore:注册的新接口驱动程序 xpad
    [2.239849] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_acecad
    [2.245859] usbcore:注册的新接口驱动程序 aiptek
    [2.251507] usbcore:注册的新接口驱动程序 gtco
    [2.256996] usbcore:注册的新接口驱动程序 hanwang
    [2.262725] usbcore:注册的新接口驱动程序 kbtab
    [2.268509] EDT_ft5x06 0-0038:请求 GPIO 复位引脚失败、错误-517
    [2.276445] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.280564] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [2.285437] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [2.291047] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
    [2.297459] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.304567] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.310674] gspca_main:v2.14.0已注册
    [2.314944] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.32222222222] ti-soc 热性能4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不准确
    [2.329678] ti-SoC-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不准确
    [2.337137] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.342177] ti-SoC-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不准确
    [2.349626] ti-soco-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整的 BGAP、温度不准确
    [2.3570] ti-soco-thermal 4a0021e0.bandgap:未修整 BGAP、温度不准确
    [2.367101] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [2.374348]设备映射器:uevent:版本1.0.3
    [2.379230]设备映射器:ioctl:4.34.0-ioctl (2015-10-28)已初始化:dm-devel@redhat.com
    [2.389070] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [2.424159] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.430545] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.437089] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [2.516807] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.523205] mmc0:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.528511] mmcblk0:mmc0:0001 MMC04G 3.52 GiB
    [2.543351] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
    [2.549559] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
    [2.556831] omap_hmc 480b4000.mmc:Adma err:ST_TFR、desc at 0xde441008会跟随错误的错误
    [2.565979] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0xb00
    [2.575434] mmcblk0:使用单块读取重试
    [2.580859] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.590142] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 0
    [2.596567] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区1、nr 7、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.605857] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 1
    [2.612253] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区2、nr 6、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.621545] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 2
    [2.627982] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.637267] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 3
    [2.643658] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区4、nr 4、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.652919] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 4
    [2.659322] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区5、nr 3、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.668603] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、扇区5
    [2.675002] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区6、nr 2、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.684281] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 6
    [2.690658] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区7、nr 1、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.699946] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区7
    [2.705999] DEV mmcblk0上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块0、异步页面读取
    [2.713635] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:Adma err:ST_TFR、在0xde441008处的 desc 遵循了错误的错误代码
    [2.722774] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0xb00
    [2.732233] mmcblk0:使用单块读取重试
    [2.737671] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.746952] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 0
    [2.753334] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区1、nr 7、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.762614] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 1
    [2.769011] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区2、nr 6、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.778639] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.788267] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区4、nr 4、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.797890] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区5、nr 3、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.807518] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区6、nr 2、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.817144] mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区7、nr 1、cmd 响应0x900、卡状态0x0
    [2.826425] DEV mmcblk0、逻辑块0、异步页面读取上的缓冲器 I/O 错误
    [2.833629] mmcblk0:无法读取分区表
    [2.901063] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.907215]抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    [2.915590] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.921189] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [2.925357] ashmem:已初始化
    [2.931085] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
    [2.937242] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [2.945081] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [2.949981] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.958998] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [2.96951] remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.977798] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [2.977909] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [2.977959] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [2.977963] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.977966] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [2.978103] remoteproc1:dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.978106] remoteproc1:返回到用户帮助程序
    [2.978336] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [2.978386] remoteproc2:提供40800000.DSP
    [2.978389] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.978392] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [2.978513] remoteproc2:dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.978516] remoteproc2:返回到用户帮助程序
    [2.978921] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [2.978971] remoteproc3:41000000.DSP 现已推出
    [2.978974] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.978977] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,且尚未保证向后兼容性。
    [3.038500] remoteproc3:dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [3.038504] remoteproc3:返回到用户助手
    [3.121367] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [3.128554] AIC DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [3.135507] DaVinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [3.141424]达芬奇-McASP 48468000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
    [3.148674] DaVincio-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [3.153971] DaVinciASP 48474000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
    [3.161149]达芬奇 McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [3.168291] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy -dai <-> 58040000编码器映射正常
    [3.178232] u32分类器
    [3.180952] 输入设备检查打开
    [3.184649] 已配置操作
    [3.188080]通过 NetLink v0.30的 Netfilter 消息。
    [3.192863] NF_conntrack 版本0.5.0 (16384桶、最大65536)
    [3.199481] ctnetlink v0.93:使用 nfnetlink 注册。
    [3.205417] XT_TIME:内核时区为-0000
    [3.210103] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [3.215631] arp_tables:(c) 2002 David S. Miller
    [3.220334]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [3.225304] NET:注册协议系列10.
    [3.230818] mip6:移动 IPv6
    [3.2333882] ip6_tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [3.239472] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.244718] NET:注册协议系列17.
    [3.249210] NET:注册协议系列15.
    [3.253733] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [3.259995] NET:注册协议系列29
    [3.264520] CAN:原始协议(修订版20120528)
    [3.26814] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
    [3.274552] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
    [3.280437]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.284754] NET:注册协议系列41.
    [3.289625] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.296592]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.302802]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.309552]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.315817]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.324144] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.329248]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.334429]注册的任务统计数据版本1
    [3.340287] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.346731]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [3.353298] LED 背光:设置亮度失败
    [3.358832] panel-dpi 显示:无法找到视频源
    [3.577617] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
    [3.584632] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
    [3.591536] dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才启动
    [3.799688] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [3.805225] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [3.813114] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [3.821892] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 511、IO 内存0x488d0000
    [3.828280] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.835111] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.842362] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [3.847269] USB USB1:制造商:Linux 4.45 xhci-hcd
    [3.852687] USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
    [3.857912]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.861696]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [3.866646] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [3.872160] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [3.879915] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [3.888139] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [3.894967] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.902217] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [3.907126] USB USB2:制造商:Linux 4.4.45 xhci-hcd
    [3.912545] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
    [3.917758]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.921545]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [3.925877] EDT_ft5x06 0-0038:无法请求 GPIO 复位引脚、错误-517
    [3.933003] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.937959] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [3.984868] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [4.015239] ASOC-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [4.025231] panel-dpi display:Failed to find video source ([4.025231]面板-dpi 显示:无法找到视频源)
    [4.030897] EDT_ft5x06 0-0038:无法请求 GPIO 复位引脚、错误-517
    [4.038096] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [4.043365]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [4.050244] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [4.055800]面板-dpi 显示:无法找到视频源
    [4.061462] EDT_ft5x06 0-0038:请求 GPIO 复位引脚失败、错误-517
    [4.078589] AIC_DVDD:正在禁用
    [4.081746] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [4.085490] TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    [4.090146] ALSA 器件列表:
    [4.093123]#0:DRA7xx-EVM
    [4.096033]#1:HDMI 58040000编码器
    [4.099883]#2:DRA7xx-JAMR3
    [4.103554]正在等待根设备 PARTUUUUID=0006fc21-02...
    [5.282080] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [5.295904] mmc2:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [5.302896] mmcblk1:mmc2:AAAA SL16G 14.8GiB
    [5.312540] mmcblk1:P1 P2
    [5.316583]面板-dpi 显示:无法找到视频源
    [5.322308] EDT_ft5x06 0-0038:无法请求 GPIO 复位引脚、错误-517
    [5.329801] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [5.662008] EXT4-FS (mmcblk1p2):删除了11个孤立 inode
    [5.667494] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [5.687166] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [5.695343] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [5.702588]释放未使用的内核内存:2048K (c1200000 - c1400000)
    [5.737656]初始化:初始化已启动!
    [5.753945] SELinux:在兼容模式下运行 Android M 策略的 Android 主内核。
    [5.810678]审核:type=1403审核(5.799:2):已加载策略 auid=4294967295 ses=4294967295
    [5.819340]初始化:(初始化 SELinux 非强制执行花费了0.08s。)
    [5.825628]审核:type=1400审核(5.819:3):AVC:拒绝{读取} for pid=1 comm="init" name="SELinux_version" dev="mmcblk1p2" ino=29 SC1
    [5.845097]审核:type=1400审核(5.839:4):AVC:拒绝{open}for pid=1 comm="init" path="/sellinux_version" dev="mmcblk1p2" ino=29 s1
    [5.864611]审核:type=1400审核(5.859:5):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/sellinux_version" dev="mmcblk1p2" ino=21、拒绝了{getattr}
    [5.893798] init:init second stage started!
    [5.923772] init:waitpid 失败:无子进程
    [5.932731] init:(从/default.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [5.942596] init:(解析/init.environon.rc 花费了0.00s。)
    [5.948725] init:(解析/init.usb.rc 花费了0.00s。)
    [5.955045] init:(解析 init.jacinto6evmboard.usb.rc 花费了0.00s。)
    [5.961414141] init:(解析/init.jacinto6evmboard.rc 花费0.01s。)
    [5.971814] init:(解析/init.usb.configfs.rc 花费了0.00s。)
    [5.978128] init:(解析/init.zygote32.rc 花费0.00s。)
    [5.988439] init:(解析/init.trace.rc 花费了0.00s。)
    [5.993657] init:(解析/init.rc 花费0.05s。)
    [5.998424] init:sLinux:无法获取规范路径/ADB_keys restorecon:无此类文件或目录。
    [6.012077] init:正在启动服务'ueventd'……
    [6.017098] init:正在等待/dev/.coldboot_done...
    [6.018852] ueventd:ueventd 已启动!
    [6.018957]审核:type=1400审核(6.009:6):AVC:拒绝{读取} for pid=136 comm="ueventd" name="ueventd.RC" dev="mmcblk1p2" ino=33 SC1
    [6.018989]审核:type=1400审核(6.009:7):AVC:拒绝{打开} pid=136 comm="ueventd" path="/ueventd.RC" dev="mmcblk1p2" ino=33 s1
    [6.019019]审核:type=1400审核(6.009:8):AVC:针对 pid=136 comm="ueventd" path="/ueventd.RC" dev="mmcblk1p2" ino=31、拒绝了{getattr}
    [6.263553]审核:type=1400审核(6.259:9):AVC:拒绝{读取} pid=137 comm="ueventd" name="etC" dev="mmcblk1p2" ino=25 scontext=1
    [6.344387] ueventd:Coldboot 花费了0.30s。
    [6.353583] init:等待/dev/.coldboot_done 花费0.34秒。
    [6.359442] init:未找到/dev/hw_random
    [6.36606060]审核:type=1400审核(6.359:10):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/acct" dev="mmcblk1p2" ino=390914 scon1拒绝{mounton}
    [6.395672] init:write_file:unable to open '/proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs:no such file or directory
    [6.40622] init:WRITE_FILE:Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_compat_yield:no such file or directory (6.406402] init:WRITE_FILE:无法打开':无此类文件或目录)
    [6.417863] init:write_file:Unable to write to '/dev/cpuctl/cpu.shares:invalid arge.
    [6.430454] init:write_file:Unable to open '/proc/sys/abi/swp:no such file or directory
    [6.442702]初始化:找不到/dev/hw_random
    [6.448571] remoteproc1:加电5502000.IPU
    [6.453388] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3734820
    [6.460645] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [6.475854]初始化:警告! 服务日志需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.489048] init:正在启动服务'logd'……
    [6.495675]审核:type=1400审核(6.489:11):AVC:拒绝{执行} pid=143 comm="init" name="logd" dev="mmcblk1p2" ino=261279 scoo1
    [6.541761] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [6.555983] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [6.562704] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [6.569243] panel-dpi display:Failed to find video source (面板-dpi 显示:无法找到视频源)
    [6.575303] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [6.58087] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [6.588115] EDT_ft5x06 0-0038:请求 GPIO 复位引脚失败、错误-517
    [6.595435] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [6.600133] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [6.607880] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [6.609220]面板-dpi 显示:无法找到视频源
    [6.609453] EDT_ft5x06 0-0038:无法请求 GPIO 复位引脚、错误-517
    [6.609639] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [6.632048] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [6.639744] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [6.640710] panel-dpi 显示:无法找到视频源
    [6.640904] EDT_ft5x06 0-0038:无法请求 GPIO 复位引脚、错误-517
    [6.641050] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [6.661898] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [6.668845] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [6.691951] init:(从/system/build.prop 加载属性花费0.01s。)
    [6.698928] init:(从/vendor/build.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.705895] init:(从/factory/factory.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.713187] init:/recovery not specified in fstab
    [6.722951]初始化:警告! 服务 vold 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.730784]初始化:正在启动服务'vold'……
    [6.731453] logd.auditd:开始
    [6.731479] logd.klogd:6727981873
    [6.742663]初始化:不引导图表。
    [6.758657] type=1400 audit (6.719:22):AVC:denied { syslog_read } for pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:kernel:s0 tcla1
    [6.782140]初始化:警告! Service exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.785892] type=1400 audit (6.749:23):AVC:denied{getopt}for pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [6.8075] init:正在启动服务'exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)'...
    [6.828424] init:服务'exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)'(pid 153)从状态0退出
    [6.838880] init:(从/data/local.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.846260]初始化:警告! 服务 logd-reinit 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.854725] init:正在启动服务'logd-reinit'...
    [6.860503] INIT: WRITE_FILE: Unable to open '/proc/sys/vm/min_free_order_shift:no such file or directory
    [6.870537] remoteproc3:加载 dra7-dsp2-fw.xe66失败
    [6.876194] remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66
    [6.876602] remoteproc0:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4
    [6.88736] init:正在启动服务'healthd'。。
    [6.892389]初始化:警告! 服务 lmkd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.894863] type=1400 audit (6.889:24):AVC:拒绝{写入} pid=154 comm="logd" name="logd" dev="tmpfs" ino-6400 scontext=u:r:init:s0 1.
    [6.896035] logd.daemon:重新开始
    [6.897280] type=1400 audit (6.889:25):AVC:针对 pid=155 comm="init" path="/sbin/healthd dev="mmcblk1p2" ino=521218 s1.
    [6.908352] type=1400 audit (6.899:26):AVC:拒绝{写入} pid=150 comm="vold" name="property_service" dev="tmpfs" ino=9619 scontext=1
    [6.912148] type=1400 audit (6.899:27):AVC:拒绝{读取} for pid=155 comm="healthd" path="/sbin/healthd dev="mmcblk1p2" ino=521218 scon1
    [6.914658]装订器:155:155事务失败29189,大小为0-0
    [6.941647] type=1400 audit (6.929:28):AVC:拒绝{执行} for pid=156 comm="ueventd" name="crd" dev="mmcblk1p2" ino=261363 scontext=U1
    [6.942126] type=1400 audit (6.929:29):AVC:针对 pid=156 comm="ueventd" path="/system/bin/crda dev="mmcblk1p2"拒绝{execute_no_trans}1.
    [6.965623] cfg80211:更新了世界监管范围:
    [6.965628] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [ 6.965628] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [6.965634] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)、(N/A)
    [6.965637] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)、(不适用)
    [6.965641] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)、(不适用)
    [6.965644] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)、(N/A)
    [6.965648] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)、(不适用)
    [7.086621] init:正在启动服务'lmkd'……
    [7.091418]初始化:警告! 服务服务管理器需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.101582] init:正在启动服务'ervicemanager'...
    [7.109235]初始化:警告! 服务面板铃声需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.118229] init:正在启动服务'surveflinger'...
    [7.124725]初始化:警告! 服务 pvrsrvinit 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.141327] init:正在启动服务'pvrsrvinit'...
    [7.141419] type=1400 audit (7.129:30):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:1、拒绝了{SET_context_mgr}
    [7.162408] init:找不到'/system/bin/uim-sysfs、禁用'UIM'
    [7.170490] init:服务'logd-reinit'(pid 154)以状态0退出
    [7.177648] type=1400 audit (7.149:31):AVC:denied { create } for pid=150 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [7.179282] init:warning!(警告!) Service exec 1 (/system/bin/init.jacinto6evmboard.cpuset.sh)需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.179292] init:正在启动服务'exec 1 (/system/bin/init.jacinto6evmboard.cpuset.sh)'...
    [7.229380] type=1400 audit (7.149:32):AVC:denied { SETOPT } for pid=150 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [7.245627] type=1400 audit (7.149:33):AVC:denied { BIND } for pid=150 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlin1
    [7.262116] type=1400 audit (7.149:34):AVC:denied{getopt}for pid=150 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [7.278246] type=1400 audit (7.149:35):AVC:denied { read } for pid=150 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlin1
    [7.280486] init:服务'exec 1 (/system/bin/init.jacinto6evmboard.cpuset.sh)'(pid 162)从状态0退出
    [7.304705] type=1400 audit (7.209:36):AVC:denied { create } for pid=150 comm="vold" name="disk:179,48" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:oB1
    [7.322008] type=1400 audit (7.309:37):AVC:denied { module_load } for pid=161 comm="pvrsrvinit" path="/system/lib/modules/pvrsrvkm.ko dev1.
    [7.32312] init: insmod:open ("/system/lib/modules/cmemk.ko) failed: no such file or directoryinit: insmod:open ("/system/lib/modules/gal)
    [7.323140] init:在写入'/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber 时无法扩展'${ro.serialno}'}
    [7.323520]文件系统已注册
    [7.365468]初始化:正在启动服务'console'...
    [7.366145]初始化:警告! 服务 NETD 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.36156156]初始化:正在启动服务'NETD'...
    [7.366651]初始化:警告! 服务调试器需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.366661]初始化:正在启动服务'debruggerd'。。
    [7.366971] INIT:找不到"/system/bin/debuggerd64、禁用"dtruggerd64"
    [7.366998] init:找不到“/system/bin/rild”,禁用“RIL-daemon”
    [7.367207]初始化:警告! Service DRM 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.367218]初始化:正在启动服务'rm'...
    [7.367688]初始化:警告! 服务媒体需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.367698] init:正在启动服务'Media'...
    [7.368185]初始化:警告! 服务 installd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.368195]初始化:正在启动服务'installd'...
    [7.36891] INIT:找不到"/system/bin/install-recovery.sh、禁用"flash_recovery"
    [7.368708]初始化:警告! 服务密钥库需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.36871]初始化:正在启动服务'keystore'...
    [7.369213]初始化:警告! 服务 lad_dra7xx 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.369223] init:正在启动服务'lad_dra7xx'...
    [7.369742]初始化:警告! 服务 zygote 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.369752]初始化:正在启动服务'zygote'...
    [7.370264]初始化:警告! 服务 gateeperd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.370275] init:正在启动服务'gateeperd'...
    [7.370769]初始化:警告! 服务 perfprofd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.370779] init:正在启动服务'perfprofd'……
    [7.371307] init:正在启动服务'adbd'……
    [7.540711] type=1400 audit (7.369:38):AVC:针对 pid=178 comm="init" path="/sbin/adbd dev="mmcblk1p2" ino=521221 scon1拒绝{entrypoint}
    [7.560343] type=1400 audit (7.529:39):AVC:针对 pid=167 comm="init" path="/system/bin/sh dev="mmcblk1p2" ino=261226 1拒绝{entrypoint}
    [7.580293] type=1400 audit (7.529:40):AVC:针对 pid=167 comm="sh" path="/system/bin/linker dev="mmcblk1p2" ino=261293 scon1拒绝{读取}
    [7.599682] type=1400 audit (7.529:41):AVC:拒绝{读取} for pid=167 comm="sh" name="供应商" dev="mmcblk1p2" ino=34 scontext=u:r:shell:s1
    [7.618709] type=1400 audit (7.529:42):AVC:denied{open}for pid=167 comm="sh" path="/system/lib/libc ++.so " dev="mmcblk1p2" ino=261938
    [7.638270] type=1400 audit (7.529:43):AVC:针对 pid=167 comm="sh" path="/system/lib/libc ++.SO" dev="mmcblk1p2" ino=261931、拒绝了{getattr}
    [7.658156] pvrsrvkm:不同意 symbol module_Layout 的版本
    [7.658164] type=1400 audit (7.529:44):AVC:拒绝{执行} for pid=167 comm="sh" path="/system/lib/libc ++.so " dev="mmcblk1p2" ino=261931
    [7.685295] init:服务'pvrsrvinit'(pid 161)退出、状态为1
    [7.742082] type=1400审核(7.729:45):AVC:拒绝{写入} pid=174 comm="lad_dra7xx" name="hwspinlock" dev="tmpfs" ino=6272 scontext=1
    [7.770949]读取描述符
    [7.774941]读取字符串
    [7.778406] dwc3 48890000.usb: OTG:注册了小工具
    [7.796319] type=1400 audit (7.749:46):AVC:拒绝{读取} for pid=178 comm="adbd" path="/sbin/adbd dev="mmcblk1p2" ino=521221 scontext=U1
    Shell@jacinto6evm:/$[ 7.815089] type=1400 audit (7.759:47):AVC:针对 pid=181 comm="sh" name="getprop" dev="mmcblk1p2" ino=1拒绝{读取}
    [7.835993] type=1400 audit (7.759:48):AVC:针对 pid=181 comm="sh" path="/system/bin/toybox dev="mmcblk1p2" ino1拒绝了{execute_no_trans}
    [7.856455] type=1400 audit (7.769:49):AVC:拒绝{读取} pid=173 comm="keystore" name=".metadata" dev="mmcblk1p2" ino=130369 scontext1
    [7.877763] type=1400 audit (7.769:50):AVC:拒绝{打开} pid=173 comm="keystore" path="/data/misc/keystore/.metadata dev="mmcblk1p21
    [7.899554]随机:perfprofd:未初始化 urandom 读取(40字节读取、44位熵可用)
    [7.910928] type=1400 audit (7.779:51):AVC:denied { call } for pid=173 comm="keystore" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=bi1
    [7.925249] type=1400 audit (7.779:52):AVC:denied { transfer } for pid=173 comm="keystore" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 t类1
    [7.940141] type=1400 audit (7.919:53):AVC:拒绝{调用} pid=155 comm="healthd" scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=1
    [7.942457] healthd:未找到充电器电源
    [7.942467] healthd:未找到电池设备
    [7.963599] type=1400 audit (7.919:54):AVC:denied { transfer } for pid=155 comm="healthd" scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:r:init:s0 tcl1
    [7.978829] type=1400 audit (7.929:55):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:healthd:1,拒绝了{getattr}
    [8.078967] type=1400 audit (8.069:56):AVC:拒绝{ create } for pid=190 comm="iptables" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=1
    [8.129297] type=1400 audit (8.069:57):AVC:针对 pid=190 comm="iptables" lport=255 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:1、拒绝了{getopt}
    [8.204538] type=1400 audit (8.199:58):AVC:denied{SETOPT}for pid=196 comm="iptables" lport=255 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:1
    [8.633653] type=1400 audit (8.619:59):AVC:denied { write } for pid=171 comm="MediaServer" name="video"/dev/tmpfs" ino=6364 scontext=u:r1
    [8.661130] type=1400 audit (8.619:60):AVC:针对 pid=171 comm="MediaServer" path="/dev/video0 dev="tmpfs" ino=6364 ioctlcm1拒绝{ioctl}
    [10.3555430] type=1400 audit (10.349:61):AVC:denied { create } for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netli1.
    [10.371487] type=1400 audit (10.349:62):AVC:denied { SETOPT } for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netli1.
    [10.397125] type=1400 audit (10.349:63):AVC:denied { BIND } for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink1
    [10.412342] type=1400 audit (10.349:64):AVC:denied{getattr}for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [10.427929] type=1400 audit (10.349:65):AVC:拒绝{写入} pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlin1
    [10.443401] type=1400 audit (10.349:66):AVC:denied{nlmsg_read}for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=n1
    [10.459841] type=1400 audit (10.349:67):AVC:Denied { Read } for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink1
    [10.475082] type=1400 audit (10.349:68):AVC:denied { nlmsg_write } for pid=437 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=1
    [10.490967] type=1400 audit (10.389:69):AVC:拒绝{连接} for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=ne1
    [10.506508] type=1400 audit (10.389:70):AVC:针对 pid=168 comm="NETD" kmod="netdev-dummy0" scontext=u:r:init:s0 TC1拒绝{ MODULE_Request }
    [10.523426] type=1400 audit (10.429:71):AVC:denied{getopt}for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.539652] type=1400 audit (10.429:72):AVC:denied { create } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.555070] type=1400审核(10.429:73):AVC:拒绝{ SETOPT } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.570475] type=1400 audit (10.429:74):AVC:denied { BIND } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netli1.
    [10.585709] type=1400 audit (10.429:75):AVC:denied{getopt}for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.601112] type=1400 audit (10.429:76):AVC:denied { create } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.616854] type=1400 audit (10.429:77):AVC:针对 pid=168 comm="NETD"拒绝了{SETOPT}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [10.632608] type=1400 audit (10.429:78):AVC:denied { BIND } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netli1.
    [10.648192] type=1400 audit (10.429:79):AVC:denied { write } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netl1
    [10.664404] type=1400 audit (10.429:80):AVC:denied { read } for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netli1.
    [10.679747] type=1400 audit (10.429:81):AVC:denied{getopt}for pid=168 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=net1
    [13.677398] type=1400 audit (13.669:82):AVC:denied { write } for pid=171 comm="MediaServer" name="controlC0" dev="tmpfs" ino=6309 scontext1
    [13.698839] type=1400 audit (13.669:83):AVC:denied{ioctl}for pid=171 comm="MediaServer" path="/dev/snd/controlC0 " dev="tmpfs" ino=63091
    [18.185080] type=1400 audit (18.179:84):AVC:针对 pid=169 comm="debuggerd" capity=19 scontext=u:r:init:s0 tcontext1、拒绝了{ sys_ptrace }
    [18.263656] type=1400 audit (18.179:85):AVC:denied{ptrace}for pid=169 comm="debuggerd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 t类 扣1
    [18.342632] type=1400 audit (18.329:86):AVC:针对 pid=169 comm="debuggerd" name=" logd" dev="tmpfs" ino-6398 scontext=u:r:i1、拒绝{写入}

    [51.856530] init:服务'surveflinger'(pid 1040)被信号6杀死
    [51.863286] init:服务'surveflinger'(pid 1040)会杀死进程组中的任何子项
    [51.903585]初始化:服务'zygote'正在被杀...
    [51.934002] init:service 'zygote'(pid 1044) killed by signal 9.
    [51.940058]初始化:服务'zygote'(pid 1044)杀死加工组中的任何儿童
    [51.983620] init:write_file:Unable to open '/sys/android_power/request_state:no such file or directory
    [51.993379] init:write_file:Unable to write to '/sys/power/state:invalid arge.
    [52.0636574]初始化:服务“介质”正在被终止...
    [52.083759]初始化:服务'NETD'正在被终止...
    [52.114232] init:服务'NETD'(pid 1039)被信号9杀死
    [52.120113]初始化:服务'NETD'(pid 1039)会杀害进程组中的任何儿童
    [52.164016]初始化:服务'Media'(pid 1041)被信号9杀死
    [52.169982] init:服务'Media'(pid 1041)会杀死进程组中的任何子项
    [52.214019]初始化:警告! 服务 NETD 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [52.221811]初始化:正在启动服务'NETD'...
    [52.262081]初始化:警告! 服务面板铃声需要定义 SELinux 域;请修复!
    [52.296673] init:正在启动服务'surveflinger'...
    [52.324170]初始化:警告! 服务媒体需要定义 SELinux 域;请修复!
    [52.332051]初始化:正在启动服务'Media'...
    [52.374269]初始化:警告! 服务 zygote 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [52.382240]初始化:正在启动服务'zygote'...


    Shell@jacinto6evm:/$ ls
    加速
    高速缓存
    充电器
    配置
    D
    数据
    default.prop

    等等
    file_context[60.935465] type=1400 audit (60.929:87):AVC:针对 pid=1564 comm="ls" path="/" dev="mmcblk1p2" ino=2 scontext1拒绝{getattr}

    fstab.jacinto6 evmboard
    初始化
    init.environon.rc
    init.jacinto6evmoard.rc
    init.jacinto6evmboard.usb.rc
    init.rc
    init.trace.rc
    init.usb.configfs.rc
    init.usb.rc
    init.zygote32.rc
    丢失+发现
    安装
    OEM
    处理器
    属性上下文
    sbin
    SDcard
    seapp_contexts
    SELinux_version
    策略
    服务上下文
    存储
    系统
    系统
    ueventd.jacinto6evmboard.rc
    ueventd.rc
    供应商
    Shell@jacinto6evm:/$
    ----------------------------------------
    如果平台在一段时间内仍处于空闲状态、我可以运行一些基本命令、如 ls、cd、它会尝试再次重新引导。
    请帮我解决这个问题。

    谢谢,
    Tonu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将标准的6AK.1.2预编译二进制文件刷写到 eMMC 并验证电路板。
    Android 映像的 SD 卡引导是试验性的、不是 Android 的标准。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、
    感谢您的更新。

    实际上、我们只有一个 J6板、并且正在执行一些占用 eMMC 的更关键的实验集。
    因此、选择从 SD 卡引导 Android。
    我们需要在基于 J6的+Android 上构建解决方案,这就是构建我们自己的映像而不是预构建映像的原因。

    您能否提供一些有关酶和表面刺架崩溃的调试指针、如上一篇文章中所示。


    此致、
    Tonu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    我们在最新版本中不支持 Rev D。
    因此、不建议在 Rev D 上尝试6A.x 版本。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我们现在已获得 Reh-H、并已尝试预构建的6M-P1二进制文件。
    它的工作完全正常[正常引导 QSPI+eMMC]。

    我们还尝试从根据发行说明构建的映像启动:[ http://omapedia.org/wiki/6AM.1.3-P1_Release_Notes ]再次从 QSPI+eMMC 启动

    它仍然存在上面提到的 zygote 和 surfacflinger 问题、UI 不会仅加载"Android"字、而是以小字体显示。


    init:服务'surveflingle'(pid 168)被信号6杀死
    [16.197986]初始化:服务'survedinger'(pid 168)会杀害进程组中的任何儿童
    [16.213695]初始化:服务'zygote'正在被杀...
    [16.219123] init:正在启动服务'surveflinger'...
    [16.235559] INIT:信号9导致服务‘zygote’(pid 189)死亡
    [16.241522] INIT:服务'zygote'(pid 189)杀害了加工组中的任何儿童
    [16.262203] init:write_file:unable to open '/sys/android_power/request_state:no such file or directory
    [16.273845] init:write_file:Unable to write to '/sys/power/state:invalid arge.
    [16.281739]初始化:服务'Media'正在被终止...
    [16.293882] init:服务'NETD'正在被终止...
    [16.309727] init:服务'Media'(pid 184)被信号9杀死
    [16.315669] init:服务'Media'(pid 184)会杀死进程组中的任何子项
    [16.323420] init:服务'NETD'(pid 181)被信号9杀死
    [16.36364]初始化:服务'NETD'(pid 181)会杀死进程组中的任何子项
    [16.371376]初始化:正在启动服务'NETD'...
    [16.384000]初始化:正在启动服务'Media'...
    [16.388667]初始化:正在启动服务'zygote'...
    ----------------------------------------------------
    一个值得注意的观察:预构建的映像具有内核版本4.4.91,而我们的内核映像具有内核版本4.4.45。

    我确保我正在签出分支"git checking 6a.1.3-P1"是否是获取4.4.9.91的正确分支?
    请帮助我解决此问题。


    谢谢、
    Tonu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonu:

    6.A.1.3-P1应在4.4.91上。
    您能否确保您的内核是正确的?

    内核不匹配还会导致图形驱动程序无法加载、并导致您看到的问题。

    若要检查内核是否存在问题、您还可以单独从设置中预构建的内核更新内核、以查看其是否启动。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢快速的建议,事实上,内核是主要问题。
    我下载并重新构建了它、一切都按预期工作。

    此致、
    Tonu