This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:具有 eHRPWM 的 OneShot

Guru**** 2604135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638134/omap-l138-oneshot-with-ehrpwm

器件型号:OMAP-L138

您好!

是否可以为具有可编程长度的 OneShot 提供 eHRPWM 输出、以及与信号输入、上升沿或下降沿相关的可编程延迟? 首选直接输入到 eHRPWM、而不是通过 GPIO 中断。

谢谢、

Risto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了文档、但无法找到支持该文档的证据。
    让我与设计团队确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Risto
    我们没有任何示例,我也不知道有人明确尝试了,但我认为这是可行的,您可以将 PWM 模块与 GPIO 输入同步,如 TRM 的图17-1 (多个 ePWM 模块)所示。 然后、您可以使用死区发生器子模块来实现延迟。

    请告诉我们、这是否有助于您发现问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Mukul、

    很抱歉我的回复延迟了。 我尚未对此进行测试-我们决定改用 Tiva 微控制器。

    此致、

    Risto