This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:TDA3xx EVM 板中的分辨率定制

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636652/rtos-tda3xevm-resolution-customization-in-tda3xx-evm-board

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们正在 TDA3xx EVM 板上处理后视全景用例,我们希望根据需要定制显示分辨率。 我们尝试更改"chains_common_ree_view_Panorama.c"中的参数"image_transform_output_height ",但它会导致输出受到干扰。

我们正在尝试将显示图像的分辨率降低到1280X242。 请告诉我们、为了根据我们的需求定制显示图像的分辨率、我们需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    镜头失真校正(LDC)硬件要求输出尺寸为块尺寸的倍数。 最小 LDC 块的高度为16、因此输出分辨率可能为240。 如果此尺寸是可接受的、则需要进行一些额外的更改才能启用1280x240分辨率。

    首先、列出的文件中的以下宏必须更改为240:

    文件 vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\ree_view_Panorama\CommonDefs.h 中的 RSVP_output_height
    文件 vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\ree_view_Panorama\pinchingLink_algPlugin.c 中的 ALGLINK_frame_height 和 ALGLINK_output_frame_Height2
    文件 VISION_SDK\APPS\src\RTOS\ALG_plugins\ree_view_Panorama\DetectionLink_algPlugin.c 中的 ALGLINK_output_frame_Height2

    最后、在文件 vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\ree_view_Panorama_tda3xx\chains_RVP_TDA3X.h 中、定义为 IMAGETRANSFORM_LDC_BLOCK_HEIGHT 的 LDC 块大小宏必须从32更改为16
    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您的指导,但我仍然在显示视频上看到几条绿线,它甚至不能更接近完美的显示。 我已如您所述进行了以下更改。 如果我错了,请更正我的问题。

    在文件 vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\common\chains_common_ree_view_Panorama.c 中,参数将"image_transform_output_width"和"image_transform_output_height"分别更改为1280和240。

    在 vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\ree_view_Panorama\CommonDefs.h 文件中,参数分别将"RSVP_output_width"和"RSVP_output_height"更改为1280和240

    在 vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\ree_view_Panorama\pinchingLink_algPlugin.c 文件中,参数将"ALGLINK_output_FRAME_WIDTH2"和"ALGLINK_FRAME_WIDTH"更改为1280,而参数"ALGLINK_output_FRAME_Height2"和"ALGLINK_FRAME_H"更改为"240

    在文件 vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\ree_view_Panorama\sedectionLink_algPlugin.c "ALGLINK_output_frame_WIDTH2"和"ALGLINK_output_frame_Height2"中,参数分别更改为"1280 "和"240"。

    最后,在文件 vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\ree_view_Panorama_tda3xx\chains_RVP_TDA3X.h 中,"IMAGETRANSFORM_LDC_BLOCK_height"也更改为16U

    请在这方面帮助我。

    P.S:我正在尝试在1920x1080显示器上运行1280x240分辨率显示器。 我想知道这是否会导致显示器出现任何问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我的问题是否有任何更新,当我们尝试运行1280x240分辨率时,您能帮助我们解决显示屏上的绿色线条问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    我对延误和不正确理解您的问题表示歉意。 将输出宽度从1920更改为1280需要更改算法源代码。 请向您的现场代表提交算法源代码请求。

    此致、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您的澄清,我们已经要求提供源代码,我们很快就会得到。 我想知道,在我们获得源代码后,我们需要在哪种算法中进行更改。 如果可以的话、您可以在自己之前提到这些更改、以便我们在获得源代码时可以继续操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    很抱歉、我们无法在开放论坛上讨论算法特定的专有信息。 请等待源代码的交付。

    此致、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    希望你们做得好,我们得到了后视全景算法源代码。 您能不能帮助我们更改源代码以获得1280x240的分辨率。


    此致,

    V.B.Surendar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surendar、

    由于我们无法在开放论坛上讨论算法源代码、因此我们的一名团队成员将就此直接与您联系。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    是否有任何更新,我尚未与任何人联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当离线讨论该主题时、我将关闭该主题。

    此致、
    Yordan