This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:HS 版本

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641037/am3352-hs-version

器件型号:AM3352

您好!

我们正在开发具有上述器件的产品、现在希望在产品中包含安全启动。 根据我的理解、我们需要一个"高安全性"(HS)版本。 但是、为了掌握这些信息和有关此主题的信息、我们需要签署保密协议以达成我的理解? 我们位于瑞典、我想知道我应该向谁谈论这一点吗? 我曾多次尝试在 Kista 致电 TI 瑞典办事处、但没有任何人接听电话。

谢谢、

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记了我必须将器件型号从我们正在使用的 AM3352BZCZD80更改为 AM3352。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik、
    是的、您回答正确。 很抱歉、您无法到达我们的销售办事处。 我将把这个帖子转发给现场团队、他们将通过这个帖子与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我还没有联系过。 是否有任何想法、我应该等待多长时间?